Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54360工具/软件:
您好:μ s
使用TPS54360按照datesheet中参考原理图设计 24V转5V的电路、并且Layout也按照参考设计布局、测试时手触碰到PIN4脚(Ω RT/CLK)、瞬间导致芯片工作异常、并伴随吱吱声、原因大概率是影响开关频率了。
想请教一下在原理图设计层面有没有什么办法将这种隐患优化。μ s 
期待您的回复、并再次感谢您的支持与帮助!μ s