This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650332-Q1:PSRR 测量过程

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650332-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560422/tps650332-q1-psrr-measurement-procedure

器件型号:TPS650332-Q1


工具/软件:

如何验证此 PMIC 中 LDO 的 PSRR。

您已经在数据表中提到过大约小于–18dB 的高 LDO PSRR。

我已经尝试了以下过程:

场景 1:

解锁
02 DD 91 #解锁控制寄存器
05 AA B8 #解锁配置寄存器
04 1A B4

序列消除
0D 3F F2
0E 3F 光盘
0F 3F D8.
10 3F 4C
11 3F 59

03 1D ca - 4V 关闭

按照以下电路连接 Bode 100、并通过线路注入器为 LDO 提供 4Vin 外部电源。

由于 NRST 为低电平、LDO 上无输出。

场景 2:除场景 1 外、还为 LDO 输出提供了外部电压。

是否正确遵循了该程序?

我们是否缺少任何命令?

LDO PSRR 的通过标准是什么? (VIN:4V、Vout:3V3)

请引导我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sivaranjani

      TPS650332-Q1 是一款 GPN;请提供 OPN(可订购器件型号)、我可以通过该器件说明其配置详细信息。  

      LDO PSRR 测量需要 LDO 使用其输入的输出、而不是  向 LDO 提供外部电压 输出。  Vin:4V、Vout:3V3 正常。  

     请尝试使用以下过程添加 CRC 字节:

        写入 (Dev_STAT“0x7);
        WRITE ('CONTROL_LOCK'0xdd);
        写入 (Dev_STAT“0x3);
        WRITE ('CONFIG_LOCK'0xAA);
        写入(“BUCK_LDO_CTRL",“,0x1b、0x1b);
        写入(“BUCK_LDO_CTRL",“,0x13、0x13);
        写入(“BUCK_LDO_CTRL",“,0x11、0x11)

       上述序列完成后 、断开 LDO VIN 与 VBUCK1 的连接并 为 LDO 提供外部电压  输入引脚; 并检查 LDO 输出;它应该具有 3.3V 输出。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    我们使用的是 TPS6503321MCRGERQ1 PMIC

    此致、

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

     请按照以下步骤进行 LDO PSRR 测量:

    1. 为 LDO 输入提供至少 0.5V Vdrop 的外部线路电源。
    2. 运行附加的脚本以关闭所有 3 个降压转换器。
    3. 测量 LDO 输出、以确保从 LDO 输入对其进行调节。   

    e2e.ti.com/.../Script-to-Turn-off-All-Bucks-for-LDO-PSRR-Measurement.json

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的支持、建议的步骤工作正常。

    在此处附上了结果(测试是在直接连接和尾纤摄像机板上执行的)。

    请提供此 LDO 中 PSRR 的通过标准  

    LDO 规格:Vin 4V、Vout 3V3、负载 35~50mA

    DC 摄像机

    PT 摄像头

    谢谢。此致、

    Sivaranjanx.k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

     我们没有给出 LDO PSRR 的规格、但下面随附了我们的基准测试数据、供客户审查并检查其是否符合其指定的规格。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

     我们得到的 PSRR 值为–2.4dB、这是可以接受的吗?

    谢谢。此致、

    Sivaranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

      是否可以使用以下屏幕截图中的相同设置进行还原?

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    使用相同设置重新测量。

    使用旧设置重新测量

    规格的容差值是多少?

    此致、

    Sivaranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivaranjani:

     PMIC 器件不指定 PSRR 值、因为有许多型号会影响测量、但它也取决于系统要求、例如传感器对 LDO 噪声的灵敏度。  

     根据我们的测试、  1000 时的测量值约为–70dB;10 时为–63dB、10 时为–47dB;侧边的测量值比我们的测量值差。  

    谢谢!

    Phil