工具/软件:
如何验证此 PMIC 中 LDO 的 PSRR。
您已经在数据表中提到过大约小于–18dB 的高 LDO PSRR。
我已经尝试了以下过程:
场景 1:
解锁
02 DD 91 #解锁控制寄存器
05 AA B8 #解锁配置寄存器
04 1A B4
序列消除
0D 3F F2
0E 3F 光盘
0F 3F D8.
10 3F 4C
11 3F 59
03 1D ca - 4V 关闭
按照以下电路连接 Bode 100、并通过线路注入器为 LDO 提供 4Vin 外部电源。

由于 NRST 为低电平、LDO 上无输出。
场景 2:除场景 1 外、还为 LDO 输出提供了外部电压。

是否正确遵循了该程序?
我们是否缺少任何命令?
LDO PSRR 的通过标准是什么? (VIN:4V、Vout:3V3)
请引导我们。