This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:LMQ644QA2-BUCK

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565845/lmq644a2-q1-lmq644qa2-buck

器件型号:LMQ644A2-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:
您能否查看输入电压范围为 18V 至 24V 的 16V、4A 输出的原理图?


谢谢、
Gaurav ingle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gaurav

    当然我会看一下。 您能为快速入门 — LMQ644XX-DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com 提供帮助吗

    谢谢  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM_2800_Q_2900_64480_5F00_A0_5F00_A2_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_REVA2.zip

    尊敬的 Onkar:

    请查找计算表。


    谢谢、
    高拉夫一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gaurav

    感谢您的分享!

    我会回到你身边的。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    是否有任何更新?

    谢谢、
    高拉夫一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gaurav

    电流设计的相位裕度非常低。 应增大输出、使得获得的最小降额电容高于 15uF。

    “你听我说。  

    更新了快速入门- /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Copy-of-LM_2800_Q_2900_64480_5F00_A0_5F00_A2_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_REVA2.xlsm

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:
    感谢您的回答。

    我已将输出电容更新为 47uf、但 IC 仍未调节为 16V 输出? 多个元件。

    在检查原理图时、我有一些要点
    1. SYNC 引脚短接至 GND、因此、它在 DEM 模式下工作
    2. PG1 — 双功能引脚。  一个开漏输出、如果 VOSNS1 在双路输出和单路输出初级配置中超出指定的调节窗口、则转换为低电平。 在单路输出次级模式配置中、该引脚充当模式引脚、用于在强制 PWM (FPWM) 模式和二极管仿真模式 (DEM) 之间进行选择。 将单路输出次级的 MODE 连接到单路输出初级的 SYNC 引脚、将其置于相同的运行模式。 对于 FPWM、通过 10k Ω 电阻器将 MODE 连接到 VCC。 对于 DEM、请接地

    它会造成问题吗? 我是否应该将 PG1 接地?

    谢谢、
    Gaurav ingle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gaurav

    请在以下节点共享波形以了解问题

    1. VOUT
    2. SW1
    3. SW2
    4. 补偿

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare