This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:从 EN 变为高电平到输出开启的时间

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561289/tps61178-time-from-en-going-high-to-output-turning-on

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: LMZM33606

工具/软件:

您好、

 按照以下原理图片段、我们在设计中使用了 TPS611781RNWR、以便从 12V 电压轨生成 18V 电压。 EN 由 GPIO 控制。 我们已经看到、从 EN 变为高电平到 TPS611781 启动的延迟相当长、根据以下测量结果、延迟约为 90ms。  

EN ->启动时间是恒定的已知数字吗? 我在数据表中看不到。

EN ->输出测量

黄色迹线 (Ch1) 是 VCCp18V0 电源轨(TPS61178 的输出)。

粉色迹线 (Ch3) 是 EN 信号

当 EN 为低电平时、VCCp18V0 电源轨约为 2V。 当 EN 变为高电平时、VCCp18V0 电源轨上升到中间 5.5V 电平。 EN 信号变为高电平 89ms 后、TPS611781 似乎开始正确启动、这需要~3ms 才能完成。 然后 VCCp18V0 电源轨达到 18V。

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    82ms 启动时间对于 TPS61178 来说似乎没有意义、请参阅 8.3.3 启动方案部分和 图 28。 由 EN 启动、在我们的工作台上生成启动波形。 通常、该时间应约为~5ms。

    您是否还可以测量 VIN 和 18v0_BUS (Q19 之前的 VOUT) 波形?

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan、

    我们确实测试了您建议的测量值、但我需要跟踪图像。

    在进一步的调查之后、我们认为 90ms 延迟可能是一个断续周期。我们想知道浪涌电流是否触发断续、在 90ms 后重试、然后成功。  

    我们是否应该更改任何内容以降低启动电流? 我没有提到、但这个 18V 电源为两个下游电源(两个 LMZM33606)(A P14V5 和 N14V5 电源轨)供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    90ms 确实有意义为断续时间。

    我认为浪涌是由负载断开 FET 之前的输出电容器引起、比之后的电容器小得多。

    数据表中讨论了 COUT2 不应大于 10 x COUT1、以避免在开启断开 FET 时产生浪涌电流。

    此外、我认为可能在 LMZM 器件 EN 信号上增加一些导通延迟也可以降低浪涌电流、但不确定它有多有用、需要进行测试验证。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 — 我们已经从 TPS61178 使能开始延迟 200ms、但我们仍然看到了 TPS61178 使能的第一次断续。 除了我提到的两个 LMZM 开始禁用之外、该电源轨上没有其他任何东西、我想是所有输入电容器。

    本应用手册 (SLVA940A) 第 4 页中描述的类似内容是否符合我们的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    当然、这一点的关键是增加结电容、以减慢负载断开 FET 的导通速度、当然、它也有助于减小浪涌电流、因此还建议保留占位符以备将来使用。

    但请确保最大栅极电容和串联电阻处于 AN 中的形式 5~7 Ω 的范围内、否则、由于 FB 引脚电压来自 VOUT2、输出电压将无法控制、这也与应用手册中所讨论的情况相同。  

    此致、

    Nathan