工具/软件:
你(们)好
我 正在查看 TPS566238 的数据表、对电源启动时间有三个问题。
TPS56623x 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器数据表(修订版 B)
问题 1
在「6.3.2 软启动」部分中、
它指出:“如果应用需要比 0.5ms 更长的软启动时间、则可以通过连接一个电容器来设置该时间
SS 引脚“表示 TSS 的计算方法为 0.5ms 加上公式 2 计算的值。

问题 2.
当我要计算 TSS 的最短时间时、CSS 是否有最低容量要求?
问题 3
我 「了启用延迟时间的任何说明、但在 μ s 图 7-15 中除外。 通过 EN」启动。
显示大约 0.2ms。 是典型值吗?