This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:关于 TPS566238 的启动时间

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560810/tps566238-about-the-start-time-of-tps566238

器件型号:TPS566238


工具/软件:

你(们)好

我 正在查看 TPS566238 的数据表、对电源启动时间有三个问题。

 TPS56623x 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器数据表(修订版 B)

问题 1

6.3.2 软启动」部分中

它指出:“如果应用需要比 0.5ms 更长的软启动时间、则可以通过连接一个电容器来设置该时间

SS 引脚“表示 TSS 的计算方法为 0.5ms 加上公式 2 计算的值。

 

 

 

问题 2.

当我要计算 TSS 的最短时间时、CSS 是否有最低容量要求?

 

问题 3

 「了启用延迟时间的任何说明、但在 μ s 图 7-15 中除外。 通过 EN」启动

显示大约 0.2ms。 是典型值吗?

 

谢谢、此致
Chunli Liang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chunli、

    我们 将检查并回复您。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chunli、

    1.你是正确的,CSS 将额外增加一个 0.5 毫秒的软启动时间  

    2. CSS 没有最小值,您可以将其悬空,因为它会为最小内部电容充电(增加 0.5ms )。

    3. 不幸的是,我们没有这个参数的数据,但它不是一个典型的 0.2mS,其 0.2ms,其在特定的测试条件下打开 0.2ms。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    感谢您的答复。

     

    >> 3.  遗憾的是、我们没有此参数的数据、但它不是典型的 0.2ms、即特定测试条件下的 0.2ms。

    →μ s

    我想知道 什么具体条件会影响时间 0.2ms?

    您知道最大值吗?

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chunli、

    我 获得了 0A 和 1A 的数据、可以看到延迟取决于负载电流、但 EN 为高电平后的总启动时间是恒定的。

                    IOUT = 0A

                IOUT = 1A

    因此、您可以考虑电流为 0A 时最大为 1ms、然后会减小。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则保持在 2ms/div、从而达到 2ms 的最大延迟、

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    感谢您的快速回答。

    遗憾的是、这不符合我们的要求。

    实际上、我想求出功率 IC (0.9V~1.1V) 来提供 CPU 的内核电压、

    从 EN 到输出的启动时间、对于电源序列、目标电压低于 1.6ms。

    您是否有任何推荐的器件?

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chunli、

    上述波形是启动时间为 4ms(由电容器调节)

    通过移除电容器、您可以得到 0.5ms 的最短启动时间。

    波形只是为了表明启动时间是恒定的、初始延迟将取决于负载。

    如果您需要对此作出任何其他说明、请告诉我。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    我想更详细地确认一下。

    问题 1:

    移除电容器后、从 EN 到输出达到目标电压的启动时间变为恒定的 0.5ms。

    尽管 EN 延迟时间和软启动时间 (TSS) 的时间可能会 发生变化、如下图所示。 这是正确的吗?

    问题 2:

    数据表显示、在未连接 SS 引脚电容器的情况下、软启动时间为 0.5ms。  该值是否有指定的容差?

    或最大值是多少?

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Q1:是的 、您正确的 EN 到输出端达到目标电压 将保持 恒定(对于未连接电容器,则为 0.5ms)。

    Q2:没有,我们只是有这个数据的典型值。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    抱歉、这个问题可能很难回答、典型值为 0.5ms。
    是否最多可以达到 1.5ms?

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chunli、

    如果保持 SS 引脚悬空、它不会超过 1.5ms

    在 0.5ms 目标时间内、变化不会像 100%那么大。 因此、即使是 1ms 也很难达到。

    因此、您可以将 SS 引脚用作悬空引脚。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    感谢您对患者的回答。

    谢谢、此致

    Chunli Liang