This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:振铃现象

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563137/lm25143-q1-ringing-phenomenon

器件型号:LM25143-Q1


工具/软件:

当负载为 30A 时、测量 SW 引脚时会出现很大的振铃现象(如图 1 所示)。 当负载从 0A 跳至 20A 时、输出端会出现较大的纹波(如图 2 所示)。 请帮助我分析问题所在。 谢谢你。

 

图 1:CH2 是 SW 引脚

图 2:ch1 为 交流模式下的纹波电压、ch2 为直流模式下的输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peigen

    能否检查您的探头是反转还是示波器将探头设置为反转模式? 此外、分享您的原理图以进行审阅。

    谢谢你  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Onkar、

    探头和示波器正常、、您以前没有看到过这种现象吗? 有没有办法加以改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SW 引脚上提供了关于该测试的其他测试图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peigen、

    在 0 至 20A 的负载瞬态期间、由于转换器会根据新负载进行调节、因此预计会出现临时压降(下冲)。 虽然可能会发生过冲、但这种情况不太可能发生在隔离情况下。 通常、输出最初将下冲、然后可能在控制环路校正电压时过冲。 无前下冲的过冲并非典型行为。  

    我可以申请您的原理图进行审核吗? 此外、您能否简要介绍一下如何进行实验?

    若要了解转换器的反应方式、在捕获输出电压的同时进行补偿节点波形将会有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Onkar:

    感谢您的答复。 我有两个问题。 第一种情况是、当负载为 30A 时、我可以在 SW 引脚波形上看到明显的振铃、如图 1 所示。 这种明显的振铃是否正常? 是否有任何改进?

    第二个问题是、在测量负载转换时、我得到了图 2 所示的波形。 我使用电子负载作为负载器件、执行负载转换并测量输出波形、显示了上面显示的波形。 该波形具有明显的过冲、这是不可取的。 我们想问您是否可以分析该问题以及是否有任何改进或解决方案。 谢谢你。

    而:是下面的 G ö m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、当负载为 30A 时、我会在 SW 引脚波形上看到明显的振铃、如图 1 所示。 这种明显的振铃是否正常? 是否有任何改进?

    能否分享所连接波形的振铃峰值幅度有些困难。  使用具有全带宽的最短测量环路技术。

    您的设计是否有完整的快速入门指南。 如果没有、我将强烈鼓励这样做、并将其分享给审查。 链接如下: LM5143DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    如前所述、请与 Vout 共享补偿波形、以便更好地理解问题。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Onkar:

     这是负载为 30A 时 SW 引脚的波形。 可以看出、最小值约为–5V、振铃现象非常严重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peigen

    根据我的经验,它经常测量技术,使它看起来过度。 尝试使用 GND 弹簧或同轴电缆在底部 FET 的 SW 和 GND 连接之间进行测量  

    如果在绝对最大值范围内仍然出现过度振铃、则需要在设计中使用缓冲器  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Onkar:

    感谢您的答复。 使用接地环进行测试后、我看到了显著的改进。 实际上、由于我们的测试需要在温度室中进行、因此我需要使用同轴电缆连接各个点、这会引入大量噪声。 我想问你、有没有更好的方法来处理这种情况?

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peigen

    很高兴该方法有所帮助。

    为了实现准确的 SW 节点振铃、您将需要同轴电缆/GND 弹簧。 我建议仅将其用于 SW 节点、同时将其保留在温控箱中。 对于其他低频信号、它不是必需的。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peigen、

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 如果查询已解决、请关闭该线程  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare