工具/软件:
当负载为 30A 时、测量 SW 引脚时会出现很大的振铃现象(如图 1 所示)。 当负载从 0A 跳至 20A 时、输出端会出现较大的纹波(如图 2 所示)。 请帮助我分析问题所在。 谢谢你。

图 1:CH2 是 SW 引脚

图 2:ch1 为 交流模式下的纹波电压、ch2 为直流模式下的输出电压
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
当负载为 30A 时、测量 SW 引脚时会出现很大的振铃现象(如图 1 所示)。 当负载从 0A 跳至 20A 时、输出端会出现较大的纹波(如图 2 所示)。 请帮助我分析问题所在。 谢谢你。

图 1:CH2 是 SW 引脚

图 2:ch1 为 交流模式下的纹波电压、ch2 为直流模式下的输出电压
您好、Peigen、
在 0 至 20A 的负载瞬态期间、由于转换器会根据新负载进行调节、因此预计会出现临时压降(下冲)。 虽然可能会发生过冲、但这种情况不太可能发生在隔离情况下。 通常、输出最初将下冲、然后可能在控制环路校正电压时过冲。 无前下冲的过冲并非典型行为。
我可以申请您的原理图进行审核吗? 此外、您能否简要介绍一下如何进行实验?
若要了解转换器的反应方式、在捕获输出电压的同时进行补偿节点波形将会有所帮助
谢谢你
此致
Onkar Bhakare
尊敬的 Onkar:
感谢您的答复。 我有两个问题。 第一种情况是、当负载为 30A 时、我可以在 SW 引脚波形上看到明显的振铃、如图 1 所示。 这种明显的振铃是否正常? 是否有任何改进?
第二个问题是、在测量负载转换时、我得到了图 2 所示的波形。 我使用电子负载作为负载器件、执行负载转换并测量输出波形、显示了上面显示的波形。 该波形具有明显的过冲、这是不可取的。 我们想问您是否可以分析该问题以及是否有任何改进或解决方案。 谢谢你。
而:是下面的 G ö m


首先、当负载为 30A 时、我会在 SW 引脚波形上看到明显的振铃、如图 1 所示。 这种明显的振铃是否正常? 是否有任何改进?
能否分享所连接波形的振铃峰值幅度有些困难。 使用具有全带宽的最短测量环路技术。
您的设计是否有完整的快速入门指南。 如果没有、我将强烈鼓励这样做、并将其分享给审查。 链接如下: LM5143DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com
如前所述、请与 Vout 共享补偿波形、以便更好地理解问题。
谢谢你
此致
Onkar Bhakare