This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T210W:PTH 系列 UL 认证

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH08T210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567166/pth08t210w-pth-series-ul-approval

部件号:PTH08T210W


工具/软件:

你(们)好

对于 PTH 系列、尤其是 PTH08T210W 数据表指出:

安全机构批准:
–UL/IEC/CSA-22.2 60950-1

但是、我在 PTH 系列的任何模块上都找不到 UL 文件编号。 在 23 年前的旧数据表中、有些状态为“待处理“。

您能否为我提供相应的 UL 文件编号以供审批?

谢谢您、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus  

    将通过电子邮件接收

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!