请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PTH08T210W工具/软件:
你(们)好
对于 PTH 系列、尤其是 PTH08T210W 数据表指出:
安全机构批准:
–UL/IEC/CSA-22.2 60950-1
但是、我在 PTH 系列的任何模块上都找不到 UL 文件编号。 在 23 年前的旧数据表中、有些状态为“待处理“。
您能否为我提供相应的 UL 文件编号以供审批?
谢谢您、
Markus