This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:启用 MPPT 是否需要输入电流检测?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567439/bq25820-is-the-input-current-sense-required-to-enable-mppt

器件型号:BQ25820


工具/软件:

您好:

我受到 8A ACFET 开关限制的限制、希望移除输入电流检测电阻、或配置控制器、使其电阻低于我在寄存器中配置的电阻、以增加开关电流限制。 这些操作是否会对器件的 MPPT 功能产生负面影响?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    这些操作是否会对 MPPT
    产生负面影响?

    否、它不应通过移除输入检测电阻来产生负面影响。 MPPT 功能不应依赖在输入检测电阻上检测到的电流。

    此致、

    基督教