请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25820工具/软件:
您好:
我受到 8A ACFET 开关限制的限制、希望移除输入电流检测电阻、或配置控制器、使其电阻低于我在寄存器中配置的电阻、以增加开关电流限制。 这些操作是否会对器件的 MPPT 功能产生负面影响?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我受到 8A ACFET 开关限制的限制、希望移除输入电流检测电阻、或配置控制器、使其电阻低于我在寄存器中配置的电阻、以增加开关电流限制。 这些操作是否会对器件的 MPPT 功能产生负面影响?
谢谢