This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:用于控制 2 个菊花链的环网通信

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559592/bq79731-q1-ring-communication-to-control-2-daisy-chains

器件型号:BQ79731-Q1


工具/软件:

您好:

我想知道是否可以通过仅改变方向、然后发出读取请求来收集数据、从而同时使用环网通信功能来控制 2 个菊花链堆栈。  

例如、如果我有一个基底器件和 6 个堆栈器件、可以使用 DIR_SEL 位将 3 个器件控制为一个常规方向的堆栈、并将其他 3 个器件控制为另一个相反方向的堆栈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人对此有什么想法/建议吗? 将有助于得到一些澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望提供有关该功能的任何反馈/明确性。