请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79731-Q1工具/软件:
您好:
我想知道是否可以通过仅改变方向、然后发出读取请求来收集数据、从而同时使用环网通信功能来控制 2 个菊花链堆栈。
例如、如果我有一个基底器件和 6 个堆栈器件、可以使用 DIR_SEL 位将 3 个器件控制为一个常规方向的堆栈、并将其他 3 个器件控制为另一个相反方向的堆栈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我想知道是否可以通过仅改变方向、然后发出读取请求来收集数据、从而同时使用环网通信功能来控制 2 个菊花链堆栈。
例如、如果我有一个基底器件和 6 个堆栈器件、可以使用 DIR_SEL 位将 3 个器件控制为一个常规方向的堆栈、并将其他 3 个器件控制为另一个相反方向的堆栈。