This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:UCC21750DWR 是否适合工业应用?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, UCC23525, UCC21750, UCC5390, UCC23711, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562869/ucc21750-is-ucc21750dwr-good-for-industrial-use

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件:UCC23525UCC5390、UCC23711、ISO5852S、 UCC21710

工具/软件:

您好、

我想知道 UCC21750DWR 是否足以用于 工业用途? AIN/APWM 产生了一些噪声问题、之前我们无法理解。

我们的开关频率为 30kHz。 您认为是否有任何更换芯片(如有必要)?

谢谢、

红梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongmei:

    UCC21750 等保护栅极驱动器具有多个可保护更大 FET 和模块的额外引脚。 为了可靠地驱动低成本、低电流 FET 和 IGBT、只需使用 UCC5390 或 UCC23525 等更简单的栅极驱动器。 除非您使用模块或非常大的电流 FET、否则我不建议 UCC21750、因为即使在禁用时、额外的保护功能也可能发生故障。

    如果您正在使用模块进行设计、可提供 UCC21750 的更新版本、这些版本将于今年年底发布。 这可能会引起关注、因为它们的成本更低、并且具有不同的特性。

    UCC21750 的 AIN/APWM 引脚只有 10kHz 带宽、因此仅适用于监测温度或高压总线电平。 对于相电压或电流等更高带宽的信号、仍需要专用的外部隔离式放大器。 因此、较新的变体中移除了它以降低总成本。

    例如、UCC23711 将在 11 月发布。 它具有用于监测输出(并在过流期间施加软关断)的 DESAT 引脚和米勒钳位、但没有 AIN 功能。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    它将驱动 SiC 模块、器件 RMS 电流 将为 220A、峰值将为 280A。

    1.  UCC21750 是否良好? 我不使用 AIN/APWM 引脚、因此将 AIN 悬空并接地 APWM。

    2. UCC21750 的更新版本是否 具有相同的封装尺寸?

    谢谢、

    红梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongmei:

    220A 确实是大电流。 我认为在这种情况下、UCC21750 栅极驱动器和 SiC 模块是合适的选择。 AIN 引脚旨在用于监测模块的高压或温度、因为不希望昂贵的模块过热。

    2.是的,它们将于 26 年第 1 季度发布。 一个是 AIN 引脚、另一个是不节省成本的。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您能帮我解决以下问题吗?

    UCC23711 是否与 UCC21750 具有相同的封装尺寸? 我现在正在使用 UCC21750。  

    2.我们能否获得 UCC23711 的预发布样品?  

    3. UCC21750 与更新后的 UCC21750 之间有什么区别?

    4.我可以使用 ISO5852S 代替 UCC21750 吗?  该器件具有相同的封装尺寸、但不包含 AIN 或 APWM。 我担心其输出电流可能不足以驱动 SiC 模块。

    谢谢、

    红梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongmei:

    UCC23711 的封装尺寸和功能与竞争对手器件 ACPL332J 相同。  

    2.该器件没有计划预量产样片,因此首批可用器件将于 11 月上市 (RTM)。

    3.新一代将修复原始 UCC21750 的几个错误,最重要的是在晶圆级设计上添加测试垫,从而实现更全面的最终测试和质量控制。

    4. ISO5852 确实是 P2P 的,它只是一个比 UCC21750 老的一代。 它的 ROH/ROL 为、0.65Ω 为 2.5Ω、0.3Ω 为 12Ω。 尽管该驱动强度具有较高的阻抗、但除非您最初使用的是外部 Rg 的 0Ω、否则通常可以考虑该差异。  

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    因此、就像您在前面的信息中提到的: UCC21750 栅极驱动器和 SiC 模块是 我们这种情况下的合适选择。 使用 ISO5852 是不好的、对吧?

    谢谢、此致、

    红梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongmei:

    是的、UCC21750 整体是一款更好的器件。 对于 SiC FET、您应该查看 UCC21710、它具有 OC 引脚而不是 DESAT 引脚。  

    这通常更适合 SiC FET、因为与短路的不饱和 IGBT 相比、在不消耗更多电流的情况下、您无法安全地让 FET 上的 Vds 上升至 9V。

    此致、

    Sean