This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160AQPWPRQ1

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563698/tps4h160-q1-tps4h160aqpwprq1

器件型号:TPS4H160-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用 TPS4H160AQPWPRQ1 IC、它有一个 2.5A 的固定电流限制
我的负载电流各不相同 20mA(最小值) 2.5A(最大值)

  • 此 IC 是否可以在整个负载范围内正常工作?

  • 数据表提到了 a 250mA 的最小电流限制设置 、但电流检测引脚可以显示低至的值 5mA

如果此 IC 无法准确检测和处理如此低的 20mA 负载电流、您能推荐其他器件型号吗?

重要提示:

  • 电流限制固定为 2.5A

  • 负载电流范围为 20mA 至 2.5A  

  • 我已将负载设置为不同的值 20mA、50mA、150mA 和 1A —基于我的应用程序。 不过、 电流限制 (CL) 固定为 2.5A

    在本例中、针对的负载范围 20mA 连接到 2.5A ,我仍然会得到正确的 输出电流和电压 与高侧开关分离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokesh:

    对于 TPS4H160、最小电流限值是当电流限值设置为 2.5A 时可以设置电流限值的最小值、这不是问题、器件将正常工作。

    我唯一担心的是、器件的电流限制确实具有精度范围、因此请确保器件的标称电流不超过电流限制的下限、从而导致意外钳位  

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我正在使用 TPS2H160BQPWPRQ1 高侧开关、并已将外部电流限值设置为 2.5A 。 IC 的工作电压范围为 4V 至 40V 。 我们提供的封装尺寸 6V 作为输入电压、负载也根据进行配置 6V 电阻器值。

    但是、在该 6V 输入条件下、 输出电流未达到预期的 2.5A —它只能四处走动 主题 。 相比之下、当输入电压增加到时 12V 或 24V 、输出电流正确达到 2.5A 亮起。

    您能否帮助确定出现此行为的原因?

                        ...

       

    6V 中的输出电流显示为 2A。 无论处于低电压、IC 都将支持 2.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokesh:

    问题似乎是、当 V_IN 流经二极管时、其电压似乎从 6V 降至 4.88V。 当前器件未处于电流限制状态、因为 FAULT 引脚为高电平;如果处于电流限制状态、FAULT 引脚将为低电平:

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格