This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 交替模式:在供电方模式下、屏幕不会通电、但可与 DP 转 HDMI 加密狗配合使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567707/tps65987d-tps65987d-alternate-mode-screen-not-powering-on-when-in-source-mode-however-works-with-a-dp-to-hdmi-dongle

部件号:TPS65987D


工具/软件:

您好!

在尝试通过 PPHV2 上的 Type-C(源端)为监控器供电时、我有一个与 TUSB546 多路复用器和 TPS65987D 相关的问题。
目前、我已经使用许多现成的 USB-C 转 HDMI 加密狗测试了我的应用程序、视频输出工作正常。

然而,我最近买了一个外部显示器,需要 5V 电源(即通过 USB-C 端口为显示器供电),但屏幕仍然黑,尽管链接训练正确如下输出:

[ 11.112536] dw-DP fde50000.DP:完整训练链路:5400MHz 处 4 条通道
[ 11.116895] dw-dp fde50000.dp:时钟恢复成功
[ 11.118922] dw-DP fde5000.dp:通道均衡成功

请帮助我了解以下内容:

  1. 为什么与显示器的直接连接可能无法正常工作。

  2. 要在 TPS65987D 配置 GUI 工具中正常运行、我需要配置哪些设置、以便为外部显示器正确供电。  
    对我的项目文件有什么需要更改的地方?

我的 .pjt 配置文件 原理图 供您参考。
https://github.com/StonedEdge/Retro-Lite-CM5/blob/main/tps65987d/TPS65987D_Standard.pjt 
https://github.com/StonedEdge/Retro-Lite-CM5/blob/main/cm5_carrier_pcb/RetroLiteCM5IOFinal_v3_Schematic.pdf 

我还确认显示器链路训练正常、并通过 EDID 看到显示器。  

https://imgur.com/vt2Uxw3

感谢您的支持、
Benjamin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否知道显示器需要多少功率?  在“Port Control“设置中、将 Type-C 电流指定为 3A、但在“供电方能力“中、仅广播 0.9A。   

    此致、

    Chris