工具/软件:
您好!
在尝试通过 PPHV2 上的 Type-C(源端)为监控器供电时、我有一个与 TUSB546 多路复用器和 TPS65987D 相关的问题。
目前、我已经使用许多现成的 USB-C 转 HDMI 加密狗测试了我的应用程序、视频输出工作正常。
然而,我最近买了一个外部显示器,需要 5V 电源(即通过 USB-C 端口为显示器供电),但屏幕仍然黑,尽管链接训练正确如下输出:
[ 11.112536] dw-DP fde50000.DP:完整训练链路:5400MHz 处 4 条通道
[ 11.116895] dw-dp fde50000.dp:时钟恢复成功
[ 11.118922] dw-DP fde5000.dp:通道均衡成功
请帮助我了解以下内容:
-
为什么与显示器的直接连接可能无法正常工作。
-
要在 TPS65987D 配置 GUI 工具中正常运行、我需要配置哪些设置、以便为外部显示器正确供电。
对我的项目文件有什么需要更改的地方?
我的 .pjt 配置文件 和 原理图 供您参考。
https://github.com/StonedEdge/Retro-Lite-CM5/blob/main/tps65987d/TPS65987D_Standard.pjt
https://github.com/StonedEdge/Retro-Lite-CM5/blob/main/cm5_carrier_pcb/RetroLiteCM5IOFinal_v3_Schematic.pdf
我还确认显示器链路训练正常、并通过 EDID 看到显示器。
感谢您的支持、
Benjamin