请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TIDM-PSFB-DCDC 工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
最近我正在寻找一个 DCDC 具有非常低的 Rth_ja ,因为输出功率耗散是非常高,你可以帮助推荐一个合适的 DCDC。
详细要求如下:
输入电压范围为 14V 至 60V
2.输出电压为 12V
输出电流为 2.2A
4、最高环境温度可达 95℃
5.汽车级
老实说,我担心的加热和散热问题,因为我没有足够的空间来冷却 DCDC 的铜,所以请. 推荐一些合适的直流/直流转换器并标记最小的冷却铜面积?
非常感谢!