This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-PSFB-DCDC:建议使用直流/直流转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-PSFB-DCDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565834/tidm-psfb-dcdc-recommend-dcdc

部件号:TIDM-PSFB-DCDC


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

最近我正在寻找一个 DCDC 具有非常低的 Rth_ja ,因为输出功率耗散是非常高,你可以帮助推荐一个合适的 DCDC。  

详细要求如下:

输入电压范围为 14V 至 60V  

2.输出电压为 12V

输出电流为 2.2A

4、最高环境温度可达 95℃  

5.汽车级  

老实说,我担心的加热和散热问题,因为我没有足够的空间来冷却 DCDC 的铜,所以请. 推荐一些合适的直流/直流转换器并标记最小的冷却铜面积?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TI 模拟 PWM 控制器。 这种功耗非常低、对于实现数字控制而言不具有成本效益。 我会要求为 TI 模拟团队再分配此器件