Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1, AWR1843AOPEVM, LM63635-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843AOPEVM、 LM63635-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在自己的 PCB 中测试 LP87524J-Q1。
1.在此过程中、他们希望检查功能方框图(比数据表的第 15 页更具体)和时序图、其中包括复位和 EN 信号。
您能检查一下吗?
此致、
追逐
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1, AWR1843AOPEVM, LM63635-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在自己的 PCB 中测试 LP87524J-Q1。
1.在此过程中、他们希望检查功能方框图(比数据表的第 15 页更具体)和时序图、其中包括复位和 EN 信号。
您能检查一下吗?
此致、
追逐
亲爱的 Ishtiaque、
感谢您的支持。
我的客户多做了一些测试。
未连接 I2C 时、EN1、EN2、EN3 引脚的默认设置是什么?
目前、器件正常工作、EN1 为高电平。 (使用其他组合时,仅 EN2 高电平、仅 EN3 高电平、EN1、EN2 高电平、...器件无法正常工作。)
2.在 AWR1843AOPEVM 的原理图中、我可以看到 ENx 引脚上拉。 如果未连接 I2C、是否有必要?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐
您好 Chase、
您可以通过两种方式启用 PMIC 电源序列。
1. EN=1、2、3 是硬件使能
2. EN_BUCK0、1、2 寄存器位通过 I2C 启用 BUCK
例如、下面显示的 TRM 显示、BUCK0 使能配置为 I2C 和 EN1。 这意味着、它可通过 EN_BUCK0 和使能引脚变为高电平来控制。

EN_PIN_CTRL0 控制相关降压转换器是只应由 EN_BUCK0 寄存器位控制还是同时由两者控制。 请参阅下面的。

因此、要在 LP87524J-Q1 中启用 BUCK0 或其他 BUCK 、EN1 和 EN_BUCK0 均应为高电平“1"。“。 其中任何一个如果变为低电平、降压稳压器将被禁用。 如果有这个、也可以在 EVM 上进行测试。 我希望这是明确的。
此致、
Ishtiaque
亲爱的 Ishtiaque、
感谢您的支持。
以下是我的客户测试的结果。
-将 VIN(VDD_5V) 应用于 EN1, EN2, EN3 :运行良好。
-使用来自 LM63635-Q1 的 PGOOD 信号向每个 ENx 添加上拉电阻(请参阅下面的原理图)。 :只有 EN1 高工作正常。 任何其他组合(仅 EN2、仅 EN3、EN1 和 EN2、EN1 和 EN3、EN1、EN2、EN3、 ...) 请勿使 LP87524J-Q1 正常工作。


1.我检查 EN2 和 EN3 位的默认设置是否禁用。 因此、我无法通过启用 EN2 和 EN3 来启用 LP87524J-Q1。 ->我对吗?
2.我检查了所有输出 (BUCKx) 都可以通过 I2C“和“EN1 启用。 但我对“和“仍有疑问。 即使不使用 I2C 通信、这是否意味着我也必须同时控制 I2C 和 EN1? 或者可以控制 I2C 或 EN1(这两者之一?)
3.我仍然不知道为什么只有启用 EN1 时 LP87524J-Q1 才能正常工作。 (我的客户不使用 I2C 通信,它是悬空的。)
4. ENx 引脚的最小驱动电流是多少? 我是否需要检查 LM63635-Q1 的 PGOOD 引脚的电流?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐
您好 Chase、
我在之前的答复中提到并解释了 LP87524J-Q1 器件中的这种情况。 EN2 和 EN3 配置为 GPO。 请参阅 TRM。

其中、EN1 配置为对所有稳压器的使能。

那么在更新这些配置之前、如何期望 EN2 作为使能工作。
[quote userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560286/lp87524j-q1-question-about-timing-diagram/6028998 我检查了所有输出 (BUCKx) 都可以通过 I2C“和“EN1 启用。 但我对“和“仍有疑问。 即使不使用 I2C 通信、这是否意味着我也必须同时控制 I2C 和 EN1? 或者可以控制 I2C 或 EN1(这两者之一?)AND 平均值与门逻辑。 这意味着两个输入都需要为高电平。
您无需通过 I2C 执行任何操作、因为 EN_BUCKx 位在 OTP 中已为高电平。 现在、只有 EN1 用于控制序列。
[quote userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560286/lp87524j-q1-question-about-timing-diagram/6028998 ENx 引脚的最小驱动电流是多少? 我是否需要检查 LM63635-Q1 的 PGOOD 引脚的电流?在启用 PD 电阻器并在 EN 引脚上施加电压后、您可以计算电流。 此外、您还可以使用 V_IH 电压和 PD 电阻来计算最小电流。

有关 PGOOD 引脚电流、请参阅下面的。

此致、
Ishtiaque
亲爱的 Ishtiaque、
感谢您的支持、很抱歉有许多基本问题。 我不熟悉这款器件。
我明白了你的观点。
客户怀疑、如果他们从 LM63635-Q1 连接到 VIN 和 ENx、如上面的原理图所示、
他们发现 ENx 引脚先激活、VIN 稍后激活。
(实际上,如果它们仅在未应用 VIN 的情况下启用 ENx 引脚、则会得出 300mA 的电流消耗。 但在它们施加 ENx 后立即施加 VIN 后、电流消耗低至 10uA。 在施加-EN 和 VIN-两个电压后、该电压似乎保持稳定。
那么、我的问题是、如果在施加 VIN 之前先将电压施加到 ENx 引脚、是否可能出现一些问题?
(技术参考手册中的时序图未提及任何相关内容。)
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐