This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:有关时序图的问题

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1, AWR1843AOPEVM, LM63635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560286/lp87524j-q1-question-about-timing-diagram

器件型号:LP87524J-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843AOPEVMLM63635-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 中测试 LP87524J-Q1。

1.在此过程中、他们希望检查功能方框图(比数据表的第 15 页更具体)和时序图、其中包括复位和 EN 信号。

您能检查一下吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    数据表中提供的功能方框图是我要参考的方框图、但没有其他方框图。 从时序图中可以看出、器件上电和断电序列时序以及相关设置是否可以查看技术参考手册 (TRM); 链接

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ishtiaque、

    感谢您的支持。

    我查看了您链接的技术参考手册。 但我找不到 NRST (RESET) 信号的时序。

    您能详细了解一下吗?

    或者 NRST 引脚时序对运行不重要?

    此致、

    追逐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    NRST 是数字输入 (D/I) 信号。 复位到器件。 为什么要将其包含在 PMIC 启动序列中。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ishtiaque、

    感谢您的支持。

    我的客户多做了一些测试。

    未连接 I2C 时、EN1、EN2、EN3 引脚的默认设置是什么?

    目前、器件正常工作、EN1 为高电平。 (使用其他组合时,仅 EN2 高电平、仅 EN3 高电平、EN1、EN2 高电平、...器件无法正常工作。)

    2.在 AWR1843AOPEVM 的原理图中、我可以看到 ENx 引脚上拉。 如果未连接 I2C、是否有必要?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHASE:

    在 LP87524J-Q1 中、EN1 配置为使能信号、用于所有降压稳压器以及 GPIO2 和 3 的上电和断电序列。  

    其中 EN2/GPIO2 和 EN3/GPIO3 都配置为 GPO 输出信号、它们也由 EN1 启用、其启动延迟序列以及下面的 TRM 中所示的其他设置。   

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ishtiaque、

    感谢您的支持。

    我不太困惑、您的意思是、如果我不使用 I2C 通信、我可以使用 EN1、EN2 或 EN3 来启用 LP87524J-Q1?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您可以通过两种方式启用 PMIC 电源序列。   

    1. EN=1、2、3 是硬件使能

    2. EN_BUCK0、1、2 寄存器位通过 I2C 启用 BUCK

    例如、下面显示的 TRM 显示、BUCK0 使能配置为 I2C 和 EN1。 这意味着、它可通过 EN_BUCK0 和使能引脚变为高电平来控制。  

    EN_PIN_CTRL0 控制相关降压转换器是只应由 EN_BUCK0 寄存器位控制还是同时由两者控制。 请参阅下面的。  

    因此、要在  LP87524J-Q1 中启用 BUCK0 或其他 BUCK 、EN1 和 EN_BUCK0 均应为高电平“1"。“。 其中任何一个如果变为低电平、降压稳压器将被禁用。  如果有这个、也可以在 EVM 上进行测试。 我希望这是明确的。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ishtiaque、

    感谢您的支持。

    以下是我的客户测试的结果。

    -将 VIN(VDD_5V) 应用于 EN1, EN2, EN3 :运行良好。

    -使用来自 LM63635-Q1 的 PGOOD 信号向每个 ENx 添加上拉电阻(请参阅下面的原理图)。 :只有 EN1 高工作正常。 任何其他组合(仅 EN2、仅 EN3、EN1 和 EN2、EN1 和 EN3、EN1、EN2、EN3、 ...) 请勿使 LP87524J-Q1 正常工作。

    1.我检查 EN2 和 EN3 位的默认设置是否禁用。 因此、我无法通过启用 EN2 和 EN3 来启用 LP87524J-Q1。 ->我对吗?

    2.我检查了所有输出 (BUCKx) 都可以通过 I2C“和“EN1 启用。 但我对“和“仍有疑问。 即使不使用 I2C 通信、这是否意味着我也必须同时控制 I2C 和 EN1? 或者可以控制 I2C 或 EN1(这两者之一?)

    3.我仍然不知道为什么只有启用 EN1 时 LP87524J-Q1 才能正常工作。 (我的客户不使用 I2C 通信,它是悬空的。)

    4. ENx 引脚的最小驱动电流是多少? 我是否需要检查 LM63635-Q1 的 PGOOD 引脚的电流?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我在之前的答复中提到并解释了  LP87524J-Q1 器件中的这种情况。 EN2 和 EN3 配置为 GPO。 请参阅 TRM。  

    其中、EN1 配置为对所有稳压器的使能。  

    那么在更新这些配置之前、如何期望 EN2 作为使能工作。  

    [quote userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560286/lp87524j-q1-question-about-timing-diagram/6028998 我检查了所有输出 (BUCKx) 都可以通过 I2C“和“EN1 启用。 但我对“和“仍有疑问。 即使不使用 I2C 通信、这是否意味着我也必须同时控制 I2C 和 EN1? 或者可以控制 I2C 或 EN1(这两者之一?)

    AND 平均值与门逻辑。 这意味着两个输入都需要为高电平。  

    您无需通过 I2C 执行任何操作、因为 EN_BUCKx 位在 OTP 中已为高电平。 现在、只有 EN1 用于控制序列。  

    [quote userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560286/lp87524j-q1-question-about-timing-diagram/6028998 ENx 引脚的最小驱动电流是多少? 我是否需要检查 LM63635-Q1 的 PGOOD 引脚的电流?

    在启用 PD 电阻器并在 EN 引脚上施加电压后、您可以计算电流。  此外、您还可以使用 V_IH 电压和 PD 电阻来计算最小电流。  

    有关 PGOOD 引脚电流、请参阅下面的。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ishtiaque、

    感谢您的支持、很抱歉有许多基本问题。 我不熟悉这款器件。

    我明白了你的观点。

    客户怀疑、如果他们从 LM63635-Q1 连接到 VIN 和 ENx、如上面的原理图所示、

    他们发现 ENx 引脚先激活、VIN 稍后激活。

    (实际上,如果它们仅在未应用 VIN 的情况下启用 ENx 引脚、则会得出 300mA 的电流消耗。 但在它们施加 ENx 后立即施加 VIN 后、电流消耗低至 10uA。 在施加-EN 和 VIN-两个电压后、该电压似乎保持稳定。

    那么、我的问题是、如果在施加 VIN 之前先将电压施加到 ENx 引脚、是否可能出现一些问题?

    (技术参考手册中的时序图未提及任何相关内容。)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    建议阅读数据表、熟悉器件。  

    因此、我的问题是、如果在施加 VIN 之前先向 ENx 引脚施加电压、是否可能出现一些问题?

    通常不建议这样做。 应在 VIN 之后或同时应用使能。  

    此致、

    Ishtiaque