主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1、 LM74700-Q1、LM74502-Q1
工具/软件:
您好、
我附上了 (1.示意图和 2. 方框图)的 OR-ing 冗余电源控制器。
输入为:
- 12V-(a)→LM74700
- 12V-(b)→LM74700
- AUX-BAT 12V-(c)→LM74800
在负载侧、必须始终从以下一个源提供 12V 电压:a、b 或 c(基于 OR-ing 的优先级电源多路复用器)。
当 a 为负载供电时、b 和 c 必须关闭;当 b 或 c 为负载供电时、同样的规则适用。
只要存在主输入 (a 或 b) 且蓄电池电压低于充电阈值、辅助蓄电池 (c) 就必须充电。
在草图中:
- 信号“d"是“是 AUX 放电控制 (DCHG)。
- 信号“e"是“是 AUX 充电控制 (CHG)。
这是我需要实施的行为。 请帮助解决此概念、并提供清晰的分步解决方案。

提前感谢。