This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700D-Q1:OR-ing 电源冗余优先级多路复用器控制器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567085/lm74700d-q1-or-ing-power-redundant--priority-mux-controller

器件型号:LM74700D-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1LM74700-Q1、LM74502-Q1

工具/软件:

您好、
我附上了 (1.示意图和 2. 方框图)的 OR-ing 冗余电源控制器。

输入为:

  • 12V-(a)→LM74700
  • 12V-(b)→LM74700
  • AUX-BAT 12V-(c)→LM74800

在负载侧、必须始终从以下一个源提供 12V 电压:a、b 或 c(基于 OR-ing 的优先级电源多路复用器)。

当 a 为负载供电时、b 和 c 必须关闭;当 b 或 c 为负载供电时、同样的规则适用。

只要存在主输入 (a 或 b) 且蓄电池电压低于充电阈值、辅助蓄电池 (c) 就必须充电。

在草图中:

  • 信号“d"是“是 AUX 放电控制 (DCHG)。
  • 信号“e"是“是 AUX 充电控制 (CHG)。

这是我需要实施的行为。 请帮助解决此概念、并提供清晰的分步解决方案。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthika:

    让我思考一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthika:

    我建议您先浏览 LM74800-Q1 数据表。

    我看到图中放置的 MOSFET 方向不正确。

    接下来、您需要有某种逻辑、根据电源的可用性、将会启用或禁用控制器。

    应使用 3xLM74800-Q1。 由于通过体二极管实现常开 VOUT 功能、LM74700-Q1 无法禁用电源路径。

    此外、如果您需要为 AUX 电池添加充电路径、则应该为其提供单独的电源路径。 我们的理想二极管不会让反向电流流动。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:
    我编辑了 POST(对于基于 OR-ing 的优先级电源多路复用器)、我将第一个 MOSFET 源放置在 Vin (+12_Aux) 处、将第二个 MOSFET 源放置在 OUT 处、如 OR-ing 应用的 LM74800 数据表所示。

    您是否还能提供有关 AUX 电池充电路径的更多详细信息、特别是从和获取充电电源的位置

    对优先级电源多路复用器的需求。

    谢谢 — Karthika。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthika:

    充电将需要从辅助电源轨的 VOUT 到 VIN 的新电源路径。

    您可以将 LM74502-Q1 添加到“e"路径“路径来控制充电路径。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“576536" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567085/lm74700d-q1-or-ing-power-redundant--priority-mux-controller/6036639 ]LM74502-Q1

    谢谢