This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868V-Q1:降压/升压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566021/lp8868v-q1-buck-boost

器件型号:LP8868V-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

输入电压范围为 9V 至 16V、典型电压为 13.5V、

如果我以类似 I DRIVE 3 灯串的方式串联 1.5A LED 3、则可以通过该方法计算电感值、然后您就可以使用工具来计算该值。 LED 正向压降为 3.5V

对于 LP8868Q1、您的网站中未提供 LT SPICE 模型、

那么如何计算 IC 的功率耗散?

您是否可以提供 LP8868Q1 的应用手册...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathanraj:

    e2e.ti.com/.../7217.LP8868XY_5F00_encrypted.xlsx

    有关计算方法、请参阅数据表。 数据表中有计算示例(LP8868V 的计算与 LP8868Y 相同)。  

    您也可以使用此工具作为参考。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    r LP8868V 是

    但计算表存在一些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathanraj:

    您能描述一下这个问题吗?

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  :

    应用电路和计算表之间的电感器计算不匹配...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathanraj:

    你能解释一下更多细节吗?

    计算表使用估算的效率。 数据表使用固定的典型效率值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们通过公式计算相同值的电感值不同于、则通过计算工具计算得出 (I 取相同的值 Efficiency and Voltage、Current)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以分享任何结果? 它们之间是否有很大的不同? 还是只是有错误?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    在计算工具中、我馈送各种输入和输出、电感器值在 22uH 内仍然保持恒定、供您参考、我附加了图像。

    请检查计算结果、当开关频率变化时电感器值会发生变化、但在数据表公式中、它取决于输入、输出电压、开关频率。 μ s

    检查并澄清这个问题.......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mathanraj:

    这是一个 正常的设计过程。 首先、使用所有设计参数来计算理论电感值。 但是、实际电感器值选项在标准值中受到限制。 因此、您应选择接近电感值的电感值。 计算表可帮助您执行此操作。 在选择实际电感值后、 然后可以计算另一个值(例如电感器电流)。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能解决您的问题。

    此致