工具/软件:
您好的团队、
输入电压范围为 9V 至 16V、典型电压为 13.5V、
如果我以类似 I DRIVE 3 灯串的方式串联 1.5A LED 3、则可以通过该方法计算电感值、然后您就可以使用工具来计算该值。 LED 正向压降为 3.5V
对于 LP8868Q1、您的网站中未提供 LT SPICE 模型、
那么如何计算 IC 的功率耗散?
您是否可以提供 LP8868Q1 的应用手册...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
输入电压范围为 9V 至 16V、典型电压为 13.5V、
如果我以类似 I DRIVE 3 灯串的方式串联 1.5A LED 3、则可以通过该方法计算电感值、然后您就可以使用工具来计算该值。 LED 正向压降为 3.5V
对于 LP8868Q1、您的网站中未提供 LT SPICE 模型、
那么如何计算 IC 的功率耗散?
您是否可以提供 LP8868Q1 的应用手册...
尊敬的 Mathanraj:
e2e.ti.com/.../7217.LP8868XY_5F00_encrypted.xlsx
有关计算方法、请参阅数据表。 数据表中有计算示例(LP8868V 的计算与 LP8868Y 相同)。
您也可以使用此工具作为参考。
此致、
Suchen
尊敬的 Suchen Dong :
应用电路和计算表之间的电感器计算不匹配...
尊敬的 Suchen Dong:
在计算工具中、我馈送各种输入和输出、电感器值在 22uH 内仍然保持恒定、供您参考、我附加了图像。
请检查计算结果、当开关频率变化时电感器值会发生变化、但在数据表公式中、它取决于输入、输出电压、开关频率。 μ s
检查并澄清这个问题.......