This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:有关 TPS65987 与 TPS25751 之间差异的问题、以及使用 Samsung XCover 7 同时充电和数据传输的研究建议

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565815/tps65987d-question-about-the-differences-between-tps65987-and-tps25751-and-research-suggestions-for-simultaneous-charging-and-data-transfer-with-samsung-xcover-7

部件号:TPS65987D
主题中讨论的其他部分:TPS65987TPS25751

工具/软件:

您好 Texas Instruments 团队:

我目前正在研究一种使用 TI IC 实现同时充电和数据传输 (SimulCharge) 的 USB-C 解决方案。 到目前为止、我已经过测试 TPS65987 与几个三星智能手机,并在大多数情况下,它正常工作(能够充电和传输 USB 2.0 数据的同时)。

但是、通过 三星 Galaxy XCover 7. (数据表参考:bing.com/ck/a?!&&p=797ec692fd6281b3681f2999900dbcb980486f1e4f3356882484735ec64e9b90JmltdHM9MTc1Nzg5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0443e077-eed6-672e-1dd0-f59cefde6683&psq=SAMSUNG+XCOVER+7+datashet&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZ3NtYXJlbmEuY29tL3NhbXN1bmdfZ2FsYXh5X3hjb3ZlcjctMTI3ODQucGhwIzp-OnRleHQ9RmVhdHVyZXMlMjA2LjYlRTIlODAlQjMlMjBkaXNwbGF5JTJDJTIwRGltZW5zaXR5JTIwNjEwMCUyQiUyMGNoaXBzZXQlMkMlMjA0MDUwJTIwbUFoLEdCJTIwUkFNJTJDJTIwTUlMLVNURC04MTBIJTIwY29tcGxpYW50JTJDJTIwQ29ybmluZyUyMEdvcmlsbGElMjBHbGFzcyUyMFZpY3R1cyUyQi4&ntb=1)

我遇到问题: 这是使用 TPS65987 时唯一无法同时对数据进行充电和传输的模型

有趣的是,当我尝试了一个低成本的商业模块(例如链接: Giắc cắm USB Type C chia với bộ chuyển đổi sang Type C đôi Tai Nghe âm Thanh pd15w chargy cho iPhone 15 三星| Lazada.vn ) ,三星 XCover 7 在充电和数据传输工作都很好。

因此、我想请 TI 提供一些澄清和建议:

  1. 它们的主要差异是什么 TPS65987 TPS25751 关于 Android 设备(尤其是三星手机)上的“同步充电和数据传输“(USB 数据+ VBUS 电源)支持?

  2. XCover 7 是否需要 TPS65987 无法处理的特定配置、而商业模块在某种程度上支持它?

  3. TI 是否可以推荐更适合使用 Samsung XCover 7 测试 SimulCharge 功能的其他 IC 或解决方案?

非常感谢您对合适 IC 的支持和建议、便于我继续测试和研究。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    之间的主要区别是什么 TPS65987 TPS25751 关于在 Android 设备(尤其是三星手机)上支持“同步充电和数据传输“(USB 数据+ VBUS 电源)?

    我们 PD 控制器本身不会控制或执行 USB 数据、它只是提醒远端此设备是 USB 电缆、USB 枚举将由您的 USB 集线器处理。 我建议切换到 TPS25751、因为它是我们最新的 PD 控制器且仍会持续更新。

    [引述 userid=“659344" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565815/tps65987d-question-about-the-differences-between-tps65987-and-tps25751-and-research-suggestions-for-simultaneous-charging-and-data-transfer-with-samsung-xcover-7
    • XCover 7 是否需要 TPS65987 无法处理的特定配置、而商业模块在某种程度上支持它?

    • TI 是否可以推荐更适合使用 Samsung XCover 7 测试 SimulCharge 功能的其他 IC 或解决方案?

    [/报价]

    如果没有 PD 日志、我将无法告诉您配置中是否存在错误、如果确实存在问题、则可能导致此问题。 是否可以获取失败案例的 PD 日志 ID 是否可以很高兴地进行查看!  

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 日志需要哪些工具? 目前越南—你能联系越南的人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以选用任何 PD 分析仪、包括我们建议使用的 TI 分析仪。

    请参阅链接: https://www.ti.com/tool/TI-PD-ANALYZER 

    谢谢您、

    Kevin