主题中讨论的其他部分:TPS65987、 TPS25751
工具/软件:
您好 Texas Instruments 团队:
我目前正在研究一种使用 TI IC 实现同时充电和数据传输 (SimulCharge) 的 USB-C 解决方案。 到目前为止、我已经过测试 TPS65987 与几个三星智能手机,并在大多数情况下,它正常工作(能够充电和传输 USB 2.0 数据的同时)。
但是、通过 三星 Galaxy XCover 7. (数据表参考:bing.com/ck/a?!&&p=797ec692fd6281b3681f2999900dbcb980486f1e4f3356882484735ec64e9b90JmltdHM9MTc1Nzg5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0443e077-eed6-672e-1dd0-f59cefde6683&psq=SAMSUNG+XCOVER+7+datashet&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZ3NtYXJlbmEuY29tL3NhbXN1bmdfZ2FsYXh5X3hjb3ZlcjctMTI3ODQucGhwIzp-OnRleHQ9RmVhdHVyZXMlMjA2LjYlRTIlODAlQjMlMjBkaXNwbGF5JTJDJTIwRGltZW5zaXR5JTIwNjEwMCUyQiUyMGNoaXBzZXQlMkMlMjA0MDUwJTIwbUFoLEdCJTIwUkFNJTJDJTIwTUlMLVNURC04MTBIJTIwY29tcGxpYW50JTJDJTIwQ29ybmluZyUyMEdvcmlsbGElMjBHbGFzcyUyMFZpY3R1cyUyQi4&ntb=1) 、
我遇到问题: 这是使用 TPS65987 时唯一无法同时对数据进行充电和传输的模型 。
有趣的是,当我尝试了一个低成本的商业模块(例如链接: Giắc cắm USB Type C chia với bộ chuyển đổi sang Type C đôi Tai Nghe âm Thanh pd15w chargy cho iPhone 15 三星| Lazada.vn ) ,三星 XCover 7 在充电和数据传输工作都很好。
因此、我想请 TI 提供一些澄清和建议:
-
它们的主要差异是什么 TPS65987 和 TPS25751 关于 Android 设备(尤其是三星手机)上的“同步充电和数据传输“(USB 数据+ VBUS 电源)支持?
-
XCover 7 是否需要 TPS65987 无法处理的特定配置、而商业模块在某种程度上支持它?
-
TI 是否可以推荐更适合使用 Samsung XCover 7 测试 SimulCharge 功能的其他 IC 或解决方案?
非常感谢您对合适 IC 的支持和建议、便于我继续测试和研究。
非常感谢!