This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:原理图审阅

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25910, TUSB211, HD3SS3220, 3220DFP-DGLEVM, TUSB211A, CSD17313Q2, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: 3220DFP-DGLEVM、TPS25910、 TUSB211A、TUSB211、 CSD17313Q2TPD1E05U06

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 HD3SS3220、并需要审查原理图。

请 查看随附的 Excel 文件并提供您的建议。

如果您需要其他信息、请告诉我。

e2e.ti.com/.../Question-about-HD3SS3220-20250814-.xlsx

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我尝试打开您发送的 Excel 文件、但收到错误消息。 我会向您发送 E2E 朋友的申请、您能接受这个申请并直接将原理图发送给我吗? 我可以查看此处的原理图。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    您是否打算将 HD3SS3220 作为 DFP、UFP 或 DRP 进行路由? DFP 似乎可以正常工作、但它当前配置为 DRP。 对于 DFP 配置、应上拉 PORT 引脚。

    对于 DFP 连接、ID 引脚需要通过 200k Ω 电阻上拉至 VDD。 此外、ID 引脚需要用于通过 VBUS 开关控制 VBUS。 通过 Type-C 连接器发送 VBUS 是 CC 协商过程的一部分、仅当 ID 被拉低时才应发送 VBUS。 我建议添加一个在 EN 引脚拉低且连接到 ID 引脚时启用的电源开关。

    您是否打算将其用于直通应用、即、来自 B 类端口的信号从 Type-C 端口的 TX 发出、反之亦然? 或者、您正在开发的电路板是否有一个与这些端口的 TX/RX 连接的控制器?

    如果您打算使用 HD3SS3220 作为直通、则 B 型端口的 RX 应连接到 HD3SS3220 的 TxP/N、B 型端口的 TX 应连接到 HD3SS3220 的 RXP/N。 这样、从 B 类端口从 RX 引脚进入的信号会路由到 Type-C 连接器的 TX、反之亦然。

    如果用作直通、则不应在 TX 通道上使用这些电容器、因为 TX 信号应该已经在主机/CPU 上耦合。

    对于 DFP 应用、VBUS_DET 引脚可以保持悬空、这不是必需的。

    根据要广播的电流量、CURRENT_MODE 引脚应上拉或下拉:

    正确地说、如果通道的极性交换、应该没有问题。 符合标准的 USB3 PHY 应支持极性反转。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    好的。 如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题。

    请告知您。

    ——

    我们的开发板、没有控制器。

    VBUS 来自具有 USB3.0 Type-B 连接器的 CPU 板、并传递 USB3.0 Type-C 输出。

    对于 DFP 连接、ID 引脚需要通过 200k Ω 电阻上拉至 VDD。 此外、ID 引脚需要用于通过 VBUS 开关控制 VBUS。 通过 Type-C 连接器发送 VBUS 是 CC 协商过程的一部分、仅当 ID 被拉低时才应发送 VBUS。 我建议添加一个在 EN 引脚拉至低电平时启用并连接到 ID 引脚的电源开关。

    →Ω P28 确实通过 200kΩ 上拉至 VBUS。
    我们的电路板没有控制电路,并且 ID 引脚是输出。
    由于没有任何连接对象、因此不清楚为什么会通过 200kΩ 将其上拉至 VBUS。

    即使在这种情况下、是否也需要使用 200kΩ 将其上拉?
    当设置为 Hi-Z 时、这是为了防止端子变得不稳定、因为它是开漏输出端子?

    如果您打算使用 HD3SS3220 作为直通、则 B 型端口的 RX 应连接到 HD3SS3220 的 TxP/N、B 型端口的 TX 应连接到 HD3SS3220 的 RXP/N。 这样、从 B 类端口从 RX 引脚进入的信号会路由到 Type-C 连接器的 TX、反之亦然。[/报价]

    我认为 B 类 TX+将连接到 Type C TX1+和 TX2+、HD3SS3220 将在 TX1+和 TX2 之间切换。

     将 B 型 TX+连接到 C 型 RX1+和 RX2+是否正确?

    您能解释一下更多详细信息吗?

    对于 DFP 应用、VBUS_DET 引脚可以保持悬空、不需要此引脚。

    只是为了确认、此注释是否适用于 DFP 直通模式。

    根据要广播的电流大小、current_mode 引脚应该进行上拉或下拉:

    如果在 900mA 处使用、浮动正常吗?

    客户修改了原理图。

    您能否确认并提供建议?

    e2e.ti.com/.../Question-about-HD3SS3220-20250814-.xlsx

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/5990593

    →Ω P28 确实通过 200kΩ 上拉至 VBUS。
    我们的电路板没有控制电路,并且 ID 引脚是输出。
    由于没有任何连接对象、因此不清楚为什么会通过 200kΩ 将其上拉至 VBUS。

    即使在这种情况下、是否也需要使用 200kΩ 将其上拉?
    当设置为 Hi-Z 时、这是为了防止端子变得不稳定、因为它是开漏输出端子?

    [/报价]

    在修订后的原理图中、ID 引脚仍然悬空。 此引脚是开漏引脚、因此需要使用 200k Ω 电阻器将其连接到 VDD5 或 VCC3 等。 此外、电路板上需要有一个电源开关来控制 VBUS。

    ID 引脚用于控制 VBUS 何时从 Type-B 端口发送到 Type-C 连接器。 这可以通过实施电源开关并将 ID 引脚路由至该电源开关的 EN 引脚来实现。 然后、建立连接后、ID 引脚将被拉低、这应该会指示开关启用向类型连接器发送 VBUS。

    如果未使用 ID 来控制 VBUS 何时进入 Type-C 连接器、这将导致 CC 协商出现问题、从而导致只有一侧工作或 USB3 连接无法正常工作。 我建议查看我们的 3220DFP-DGLEVM、以了解此应用的外观示例。  

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/5990593

    我认为 B 类 TX+将连接到 Type C TX1+和 TX2+、HD3SS3220 将在 TX1+和 TX2 之间切换。

     将 B 型 TX+连接到 C 型 RX1+和 RX2+是否正确?

    您能解释一下更多详细信息吗?

    [/报价]

    B 型 TX+/-主动从 Type-B 连接器发出信号、Type-C 连接器的 TX1/2 +/-引脚也是如此、其中这些引脚主动从 Type-C 连接器发出信号。 如果将这两条线布线在一起、则不会有信号通过器件。

    因此、您应将从 Type-B 电缆接收信号的 Type-B 连接器的 RX 路由到 Type-C 连接器的 TX、然后通过 Type-C 电缆传输该信号。 您应该将 Type-C 连接器的 RX 路由到 B 类连接器的 TX。

    在这种情况下、HD3SS3220 的 SSTX 将路由到 B 类连接器的 RX、而 HD3SS3220 的 SSRX 将路由到 B 类连接器的 TX。 然后、您可以将 HD3SS3220 的 TX1/2 引脚路由到 Type-C 连接器的 TX 引脚、将 RX1/2 引脚路由到 Type-C 连接器的 RX 引脚。

    这样、B 类端口接收到的信号会从 Type-C 端口传输出去、而 Type-C 端口接收到的信号会从 B 类端口传输出去。 您希望该电路板本质上充当这些信号的直通。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/5990593
    对于 DFP 应用、VBUS_DET 引脚可以保持悬空、这不是必需的。

    只是为了确认、此注释是否适用于 DFP 直通模式。

    [/报价]

    正确、任何 DFP 应用都不需要此引脚。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/5990593
    根据要广播的电流量、CURRENT_MODE 引脚应上拉或下拉:

    如果在 900mA 处使用、浮动正常吗?

    [/报价]

    这也应该没问题。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/5990593

    客户修改了原理图。

    您能否确认并提供建议?

    [/报价]

    请确保 TX/RX 通道正确布线。

    盖看起来很好、如果它充当直通、则不应担心盖、除非主机板上缺少盖。

    我假设未使用 I2C、因此 SDA/SCL 和 ADDR 悬空也起作用。

    除了上面列出的内容外、我没有任何其他备注。 请确保 ID 与电源开关正确使用、并且 TX/RX 通道布线正确。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的建议。

    客户还有其他问题。

    您能看到下面的内容并提供建议吗?

    所附文件的版本 3 也对原理图进行了修订。

    ——

    1.附加的原理图是否可以实现 Type-B 插座和 Type-C 插座之间的 DFP 直通?

    2.在所附的原理图中、HD3SS3220 充当 DFP、HD3SS3220 的 CC 引脚是否会与 56kΩ 上拉?
    (DFP 默认 USB 电源)

    3.

    在这种情况下、HD3SS3220 的 SSTX 将路由到 B 类连接器的 RX、而 HD3SS3220 的 SSRX 将路由到 B 类连接器的 TX。 然后、您可以将 HD3SS3220 的 TX1/2 引脚路由到 Type-C 连接器的 TX 引脚、将 RX1/2 引脚路由到 Type-C 连接器的 RX 引脚。

    这会将 Type-B 的 TX 连接到 Type-C 的 RX(交叉连接)。

    但是、对于 3220DFP-DGLEVM、
    将 HD3SS3220 的 SSTX 连接到 Type-A 连接器的 RX、并将 HD3SS3220 的 SSRX 连接到 Type-A 连接器的 TX。
    接下来、将 HD3SS3220 的 TX1/2 引脚连接到 Type-C 连接器的 RX 引脚、并将 HD3SS3220 的 RX1/2 引脚连接到 Type-C 连接器的 TX 引脚

    对于 3220DFP-DGLEVM、A 型 TX 连接到 C 型 TX(直接连接)。 这与您的答案不同(交叉连接)。
    之所以出现这种差异、是因为在我的示例中、安装 HD3SS3220 的电路板与 CPU 板之间有一个带有 A 型插头和 B 型插头的交叉电缆? (请参阅顶部随附的系统配置图。)
    请解释原因。

    ⑤ 关于 D±连接、
    3220DFP-DGLEVM 使用 TUSB211RWB。

    我们的原理图直接连接 B 类插座和 C 类插座的 D±。 这种情况可以吗?

    e2e.ti.com/.../Question-about-HD3SS3220-20250814.xlsx

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    请确保提供给 Type-C 控制器的 VBUS 是 TPS25910 输出的 VBUS。 否则、看来应该正确设置了。

    无需从外部上拉 CC 引脚。 Type-C 连接两侧的 CC 控制器应能够根据需要处理 CC 通道上的上拉和下拉。

    在本例中、Type-C USB 记忆棒连接到 Type-C 插座、而不是 Type-C 电缆。
    请参阅更新后的文档顶部的系统配置图。
    在这种情况下、答案是否相同?
    请告诉我答案是否有任何差异。

    是的、在布线方面仍然是相同的。 连接器的 TX 将连接到记忆棒的 RX、反之亦然。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6004727

    这会将 Type-B 的 TX 连接到 Type-C 的 RX(交叉连接)。

    但是、对于 3220DFP-DGLEVM、
    将 HD3SS3220 的 SSTX 连接到 Type-A 连接器的 RX、并将 HD3SS3220 的 SSRX 连接到 Type-A 连接器的 TX。
    接下来、将 HD3SS3220 的 TX1/2 引脚连接到 Type-C 连接器的 RX 引脚、并将 HD3SS3220 的 RX1/2 引脚连接到 Type-C 连接器的 TX 引脚

    对于 3220DFP-DGLEVM、A 型 TX 连接到 C 型 TX(直接连接)。 这与您的答案不同(交叉连接)。
    之所以出现这种差异、是因为在我的示例中、安装 HD3SS3220 的电路板与 CPU 板之间有一个带有 A 型插头和 B 型插头的交叉电缆? (请参阅顶部随附的系统配置图。)
    请解释原因。

    [/报价]

    这主要是由于采用了 Type-A  插头 所有这些符号都位于 EVM 上、而不是 Type-B  插座 所使用的设备类型。 在本例中、UFP EVM 与通过 HD3SS3220 路由 TX 和 RX 信号的方式非常相似。 不过、在原理图中、似乎您已正确配置了它。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6004727

    ⑤ 关于 D±连接、
    3220DFP-DGLEVM 使用 TUSB211RWB。

    我们的原理图直接连接 B 类插座和 C 类插座的 D±。 这种情况可以吗?

    [/报价]

    在这种情况下、我建议使用 TUSB211A 而不是 TUSB211、因为它较新、具有交流和直流升压、而 TUSB211 只有交流升压。 是的、您只需将 D+直接从连接器路由到 D+、这些通道是双向的。 确保在启动时将 TUSB211A 设置为较低的设置、以避免过度补偿。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    客户对 HD3SS3220 的理解有增无减。

    客户已根据您的建议修改了连接图。
    请检查所附 Excel 文件的版本 4。

    另外、客户还有其他问题。

    请告知您。

    ーーー μ s

    请确保提供给 Type-C 控制器的 VBUS 是 TPS25910 输出的 VBUS。 否则、它看起来应该正确设置。

    在之前的电路中、B 型插座的 VBUS、C 型插座的 VBUS 和 HD3SS322 的 VBUS 都是通用的。
    我根据“HD3SS3220 DFP 加密狗评估模块“的基准电路(第 7、8 页)分隔了 VBUS。
    我更新了随附的“使用 HD3SS3220 和 TLV77033_250903.xlsx“连接图、并将其分离到 VBUS_A(绿色)和 VBUS_C(蓝色)中。
    为了安全起见、我还使用了颜色编码 VCC33(橙色)。
    此连接是否有问题?

    不应再从外部上拉 CC 引脚。 Type-C 连接两侧的 CC 控制器应能够根据需要处理 CC 通道上的上拉和下拉。

    我们已将其设置为固定 DFP。
    此时、3220 应处于 56kΩ 上拉状态。 这种理解是否正确?

    我们希望确保、即使在智能手机连接到我们的设备时、HD3SS3220 也是 DFP。
    这是为了防止 VBUS 冲突。

    是的、它在路由方面仍然是相同的。 连接器的 TX 将连接到记忆棒的 RX、反之亦然。

    在所附电路图中、您提到的接头的 TX 和记忆棒的 RX 是指什么?
    (如果您是指记忆棒连接器的 TX 和接收 IC 的记忆棒的 RX,我会理解)

    在这种情况下、我建议使用 TUSB211A 而不是 TUSB211、因为它较新、并且具有交流和直流升压、而 TUSB211 只有交流升压。 是的、您只需将 D+直接从连接器路由到 D+、这些通道是双向的。 确保在开始时将 TUSB211A 设置为较低的设置、以避免过度补偿。

    因此、我认为不需要像 TUSB211A 这样的信号调节器。
    我们的连接图中有什么需要更改的吗?

    e2e.ti.com/.../Question-about-HD3SS3220-20250904.xlsx

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    在前一个电路中、B 型插座的 VBUS、C 型插座的 VBUS 和 HD3SS322 的 VBUS 都是共用的。
    我根据“HD3SS3220 DFP 加密狗评估模块“的基准电路(第 7、8 页)分隔了 VBUS。
    我更新了随附的“使用 HD3SS3220 和 TLV77033_250903.xlsx“连接图、并将其分离到 VBUS_A(绿色)和 VBUS_C(蓝色)中。
    为了安全起见、我还使用了颜色编码 VCC33(橙色)。
    此连接是否有问题?

    对我来说、看起来更好、我对此没有任何问题。 我想说的是、确保 TPS 设备根据您的连接所需的电流进行正确配置。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6009908

    我们已将其设置为固定 DFP。
    此时、3220 应处于 56kΩ 上拉状态。 这种理解是否正确?

    我们希望确保、即使在智能手机连接到我们的设备时、HD3SS3220 也是 DFP。
    这是为了防止 VBUS 冲突。

    [/报价]

    明白了。 我只想确保没有外部上拉电阻、因为 HD3SS3220 应能够自行处理这一情况。

    只要 HD3SS3220 通过 PORT 引脚设置为 DFP(与当前情况一样)、就应仅配置为 DFP。 这意味着端口只能与 UFP 或 DRP 角色设备一起工作。

    在所附电路图中、您提到的接头的 TX 和记忆棒的 RX 在哪里?
    (我会理解,如果您指的是记忆棒连接器的 TX 和接收 IC 的记忆棒的 RX)

    我指的是电路板上的 Type-C 连接器。 Type-C 连接器的 TX 引脚将连接到连接到该端口的 USB-C 闪存驱动器的 RX 引脚。

    因此、我认为不需要像 TUSB211A 这样的信号调节器。
    我们的连接图中是否需要更改?

    这取决于系统长度。 CPU 板和开发板之间使用的 USB 电缆的预期长度是多少? 如果长度合适、可能值得实施 USB3 和 USB2 转接驱动器。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题。

    请告知您。

    ——

    对我来说更好、我对此没有任何问题。 我只想说,确保 TPS 设备已根据您的连接所需的电流正确配置。

    VBUS 应在 0mA 至 900mA 处使用。
    根据 TPS25910 数据表第 7 页的公式 (2)、当 ILIM = 0.9A 时、RLIM = 218.787876kΩ。
    从 TPS25910 数据表的第 9 页中、我知道需要 1%的电阻器。
    因此、用于 RLIM 的 220kΩ 1%电阻器。 所附文件已经修订。
    请确认该值可接受。

    [引述 userid=“525145" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6011158

    明白了。 我只想确保没有外部上拉电阻、因为 HD3SS3220 应能够自行处理这一情况。

    只要 HD3SS3220 通过 PORT 引脚设置为 DFP(与当前情况一样)、就应仅配置为 DFP。 这意味着端口只能与 UFP 或 DRP 角色设备一起工作。

    [/报价]

    只是要确定,
    当 HD3SS3220 配置为 DFP 时、CC 引脚是否通过 HD3SS3220 内的 56kΩ 在内部上拉?

    我指的是您电路板上的 Type-C 连接器。 Type-C 连接器的 TX 引脚将连接到连接到该端口的 USB-C 闪存驱动器的 RX 引脚。

    所附文档已更新。 “3. TXRX 连接图“已添加到“1. 系统配置图。“
    您指的是“3. TXRX 连接图“?

    您能否参阅随附的文件以了解更多详细信息。

    e2e.ti.com/.../Question-about-HD3SS3220-20250905.xlsx

    这取决于系统长度。 CPU 板和开发板之间使用的 USB 电缆的预期长度是多少? 如果长度合适、可能值得实施 USB3 和 USB2 转接驱动器。[/报价]

    在本例中、USB 3.2 第 1 代的传输长度约为 1m。
    因此、我们认为转接驱动器不是必需的。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    VBUS 应在 0mA to 900mA 中使用。
    根据 TPS25910 数据表第 7 页的公式 (2)、当 ILIM = 0.9A 时、RLIM = 218.787876kΩ。
    从 TPS25910 数据表的第 9 页中、我知道需要 1%的电阻器。
    因此、用于 RLIM 的 220kΩ 1%电阻器。 所附文件已经修订。
    请确认此值可接受。

    没问题。 如果您不打算使用任何更高的电流、那应该是可以的。

    是的、这是我所指的连接。 在这里看起来不错、我没有任何问题。

    在本例中、USB 3.2 Gen 1 的传输长度约为 1m。
    因此、我们认为转接驱动器不是必需的。

    由于连接器数量和电缆长度再加上 HD3SS3220 多路复用器的固有损耗、我唯一担心的是 10Gbps 信号的损耗仍然很高。 如果可能、最好估计系统中的损耗量、只是为了确保其不超过损耗预算。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    您能否告知其他问题?

    ——

    (1)

    [引述 userid=“525145" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6013357
    在本例中、USB 3.2 第 1 代的传输长度约为 1m。
    因此、我们认为转接驱动器不是必需的。

    由于连接器数量和电缆长度再加上 HD3SS3220 多路复用器的固有损耗、我唯一担心的是 10Gbps 信号的损耗仍然很高。 如果可能、最好估计系统中的损耗量、只是为了确保其不超过损耗预算。

    [/报价]

    我们计划使用速度为 5Gbps(而非 10Gbps)的 USB3.2 Gen 1。

    在这种情况下、传输长度小于 2m、应该没有问题。

    是否有任何问题?

    (2) HD3SS3220 数据表的第 9.1.1 章规定建议使用六层。

    您能告诉我为什么推荐六层吗?

    此外、由于成本限制、不太可能采用除四层以外的任何层。  

    是否可以通过四层实现?

    (3) 我了解、HD3SS3220 数据表第 37 页的 9.1.7 和图 9-8 描述了交流​​耦合电容器。

    在本节中、建议将参考平面的 SMD 安装焊盘的空洞增加大约 60%、因为该值在 0%基准空洞的电容效应与 100%基准空洞的电感效应之间达到了平衡

    这是否是 60%模腔形成的正确位置?

    您是否可以看到 Excel 文件的附加作废?

    (4) 关于图 9-10。  

    平方面积和四个点代表什么?

    您可以看到 Excel 文件的布局吗?

    e2e.ti.com/.../Question-about-capacitor-and-board-layout.xlsx

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6014943

    我们计划使用速度为 5Gbps(而非 10Gbps)的 USB3.2 Gen 1。

    在这种情况下、传输长度小于 2m、应该没有问题。

    是否有任何问题?

    [/报价]

    对转接驱动器的需求通常更多地取决于系统损耗、而不是长度。 在这种情况下、由于电缆和连接器数量众多、损耗可能高于平均值。 我建议客户确定电缆和连接器造成的损耗以及布局、并确定系统中的损耗量。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6014943

    (2) HD3SS3220 数据表的第 9.1.1 章规定建议使用六层。

    您能告诉我为什么推荐六层吗?

    此外、由于成本限制、不太可能采用除四层以外的任何层。  

    是否可以通过四层实现?

    [/报价]

    我们建议避免将 VCC 层紧邻数据路径层(例如顶层或底层)、因为如果数据信令未正确隔离、VCC 会导致数据信令中出现噪声。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6014943

    (3) 我了解、HD3SS3220 数据表第 37 页的 9.1.7 和图 9-8 描述了交流​​耦合电容器。

    在本节中、建议将参考平面的 SMD 安装焊盘的空洞增加大约 60%、因为该值在 0%基准空洞的电容效应与 100%基准空洞的电感效应之间达到了平衡

    这是否是 60%模腔形成的正确位置?

    您是否可以看到 Excel 文件的附加作废?

    [/报价]

    我建议客户查看我们的高速布局设计指南应用手册、其中提供了有关此方面的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slla414/slla414.pdf?ts = 1757368993497&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FHD3SS3220

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6014943

    (4) 关于图 9-10。  

    平方面积和四个点代表什么?

    您可以看到 Excel 文件的布局吗?

    [/报价]

    这些是在我们的 EVM 中使用的、以允许使用插座自由放置和移除 HD3SS3220 单元以进行测试。 对于焊接布局、可以忽略这些问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    (1)

    对转接驱动器的需求通常更依赖于系统损耗而不是长度。 在这种情况下、由于电缆和连接器数量众多、损耗可能高于平均值。 我建议客户确定其电缆和连接器造成的损耗以及其布局、并确定其系统中的损耗量。

    客户估算了总插入损耗。

    客户的系统配置为:
    a [CPU 板(A 型母)(50mm 布线长度)](估计损耗 2dB)⇔b [1m 电缆(A 型公型、B 型公型)](估计损耗 2.5dB)⇔c [开发板(B 型母型、C 型母型)(电路板尺寸 85mm)](估计损耗 3.3dB(85mm 绕组)+ 1.04dB (HD3SS3220))⇔d [ USB 公型)(C 型)]

    因此、总插入损耗为 (2 + 2.5 + 4.34 + 2.5)= 11.34dB < 20dB。

    客户认为不需要转接驱动器。

    (2) 关于第 9.1.4 节“高速​​差分信令规则“

    如果遵循了第 9.1.4 节中的差分对规则、能否将五个元件 (HD3SS3220、TLV77033、TPS25910、CSD17313Q2 和 TPD1E05U06) 放置在顶层或底层?

    例如、  

    LDO 是否可以放置在高速差分线路的背面?

    如果 LDO 距离差分对 50mil、可以放置它吗?

    (3)  

    我们建议这样做以避免 VCC 层紧邻数据路径层(例如顶层或底层)、因为如果数据信令未正确隔离、VCC 会导致数据信令出现噪声。

    您提到电源层不应与顶层或底层相邻、而是从表 9.1 中的第 6 层看、电源层为 L5、与底层相邻。

    另外、我是否可以假设您提到的数据路径指的是差分对?

    如果是、第 9.1.4 节中有一条规则要求将 GND 放置在相邻的层上、我将遵循该规则。

    您还有什么打算吗?

    顺便说一下、您介绍的文档提到了四层电路板。 我认为可以使用四层电路板、但很难实现。

    这种理解是否正确?

    在数据表和应用手册(信号调节器和 USB 集线器高速布局指南)中、我不明白推荐使用 6 层电路板的原因。

    我认为、只要​​遵守 9.1.4 高速差分信号规则、四层电路板就可以正常工作。

    请告知您。

    (4) 在 HD3SS3220 数据表的图 9-1 中、蛇形接线应该放置在 IC 侧还是连接器侧?

    还是应该将其置于数据表中指定的失配端?

    (5)  

    我建议客户查看我们的高速布局设计指南应用手册、其中提供了有关此方面的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slla414/slla414.pdf?ts = 1757368993497 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FHD3SS3220

    我看了一下您指定的文档。 应用手册第 22 页中的信息与 HD3SS3220 数据表第 37 页中的信息不同。

    模腔已从 60%变为 100%。
    电容器尺寸已从 0402 更改为 0201。
    我应该使用哪些信息?

    如果数据表 (60%) 正确、您能告诉我 以下理解是否正确。

    e2e.ti.com/.../Question-about-capacitor-layout.xlsx

    (6) 客户想获取 HD3SS3220 应用电路的布局示例。

    您能提供 3220DFP-DGLEVM 的布局吗?

    另外、请提供任何其他参考资料。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6017656

    因此、总插入损耗为 (2 + 2.5 + 4.34 + 2.5)= 11.34dB < 20dB。

    客户认为不需要转接驱动器。

    [/报价]

    我唯一担心的是、如果客户使用电缆延长端口以连接其闪存驱动器、但如果是的、损耗量仍在允许的预算范围内、则不需要转接驱动器。

    如果遵循第 9.1.4 节中的差分对规则、能否将五个组件 (HD3SS3220、TLV77033、TPS25910、CSD17313Q2 和 TPD1E05U06) 放置在顶层或底层? [/报价]

    我认为这些器件可以放在顶层或底层、是的。 我将确保 SS 差分信号与任何功率器件/线路/平面隔离。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6017656

    您提到电源层不应与顶层或底层相邻、而是从表 9.1 中的第 6 层看、电源层为 L5、与底层相邻。

    另外、我是否可以假设您提到的数据路径指的是差分对?

    如果是、第 9.1.4 节中有一条规则要求将 GND 放置在相邻的层上、我将遵循该规则。

    您还有什么打算吗?

    [/报价]

    您可以在信号层附近有一个电源层、但电源层的设计需要确保任何 SS 差分对旁边没有电源平面、最好使用 GND 过孔来隔离 SS 信号。

    我最好的建议是在信号层附近布置一个 GND 层。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6017656

    在数据表和应用手册(信号调节器和 USB 集线器高速布局指南)中、我不明白推荐使用 6 层电路板的原因。

    我认为、只要​​遵守 9.1.4 高速差分信号规则、四层电路板就可以正常工作。

    请告知您。

    [/报价]

    虽然这是可能的、但我不确定我会推荐它。 从该表中可以看出、还提到信号的某些方面会受到影响、例如 EMC 性能和信号完整性。 遵循 HD3SS3220 数据表 9.1.1 中建议的 PCB 堆叠可以更安全地进行操作。

    空腔已从 60%更改为 100%。
    电容器尺寸已从 0402 更改为 0201。
    我应该使用哪些信息?

    我们建议使用 0201 尺寸的电容器进行交流耦合、并提供 100%空洞。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6017656

    (6) 客户想获取 HD3SS3220 应用电路的布局示例。

    您能提供 3220DFP-DGLEVM 的布局吗?

    另外、请提供任何其他参考资料。

    [/报价]

    请接受我的 E2E 朋友申请(我想我之前发送过该申请)、我可以将这些文件发送过来。

    谢谢、

    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    您能否告知下面列出的其他问题?

    ——

    (1)

    [引述 userid=“525145" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6018232

    您可以在信号层附近有一个电源层、但电源层的设计需要确保任何 SS 差分对旁边没有电源平面、最好使用 GND 过孔来隔离 SS 信号。

    我最好的建议是在信号层附近布置一个 GND 层。

    [/报价]

    在我们的示例中、唯一的功率器件是 TLV77033PDBVR。

    根据 9.1.3 差分信号间距、

    ・可以使 TLV77033PDBVR 远离差分对吗?

    ・仅有的电源线/平面为 VBUS_A、VBUS_C 和 VCC33。 是否可以让这些 50mil 的距离差分对保持远?

    ・此外、我能否将 TLV77033PDBVR 放置在差分对的背面?

    (2) 根据 9.1.2 高速信号布线长度匹配、

    它表示将 蛇形布线放置在“不匹配端的长度匹配“部分。

    ・应该将蛇形布线放置在 IC 侧还是连接器侧?

    ・Ω 或者蛇形布线的位置是否有任何规格?

    ーーー μ s

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6022513

    根据 9.1.3 差分信号间距、

    ・可以使 TLV77033PDBVR 远离差分对吗?

    ・仅有的电源线/平面为 VBUS_A、VBUS_C 和 VCC33。 是否可以让这些 50mil 的距离差分对保持远?

    ・此外、我能否将 TLV77033PDBVR 放置在差分对的背面?

    [/报价]

    我们建议距离为该差分布线宽度的 5 倍。 因此、无论 TxP 和 TXN 之间的距离是多少、五倍都是差分对之间的最佳最小距离。

    只要差分对和 TLV 之间有接地层、就可以将 TLV 放置在电路板的另一侧。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554148/hd3ss3220-schematic-review/6022513

    (2) 根据 9.1.2 高速信号布线长度匹配、

    它表示将 蛇形布线放置在“不匹配端的长度匹配“部分。

    ・应该将蛇形布线放置在 IC 侧还是连接器侧?

    ・Ω 或者蛇形布线的位置是否有任何规格?

    [/报价]

    我们建议在更接近发生这种差分对内延迟差的位置进行蛇形布线。 因此、如果电芯更靠近连接器、则更靠近连接器 IC、反之亦然。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我是 Shinichi 的客户。 我可以问你一个问题吗?

    ——
    前提发生了重大变化。 请建议使用 USB 2.0 操作。
    Type-C 连接器的使用与之前相同、仅使用 USB 存储器件。
    是所附文档的“USB2.0"工作“工作表中“2. USB2.0 Type-C 原理图“、是否可接受?
    我担心是否需要 VBUS 开关、如所附文档的“HD3SS3220 和 TLV77033 Ver.5“工作表中“2. HD3SS3220 原理图。“
    ——
    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Masayuki

    e2e.ti.com/.../Question-about-HD3SS3220-20250917.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masayuki:

    对于仅 USB2 的实现、如果使用默认电流、则不需要 CC 控制器和 VBUS 开关。 只要 CC 引脚上有看起来正确的上拉电阻、那么该设置就不会出现问题。

    我主要担心的是、在建立 CC 连接之前、CC 引脚上的上拉电阻器不会通电。 我建议在建立 CC 连接之前上拉 CC 引脚。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    感谢您的答复。

    多亏了您、我最终确定了使用 HD3SS3220IRNHT、CSD17313Q2、TPS25910RSAT、TLV77033PDBVR 和 TPD1E05U06DYAR 的电路。
    昨天、我就把问题提交到“PCB 布局“中。

    感谢您的大力帮助与合作。
    此致、
    Masayuki