Other Parts Discussed in Thread: TPS536C9T, TPS536C7EVM-051
主题中讨论的其他器件: TPS536C7EVM-051、 CSD95565
工具/软件:
您好、
我正在使用构建评估板 TPS536C9T 对于十二相 TLVR 系统、同时包含电子负载和负载冲击以进行瞬态测试。 在查看数据表时、我找不到有关如何连接以下引脚的明确指导:
-
引脚 19 :SYNC / RESET#/ PIN_ALERT#/ PSYS_CRIT#
-
引脚 44 :ATSEN / BTSEN / ISYS_IN
数据表中的示例应用程序适用于 CPU 负载、这种情况下 CPU 和 TPS536C9T 存在通信。
此外、是否有关于的任何可用文档或应用手册 优秀布局实践 TPS536C9T? 目前、我正在参考中的布局 TPS536C7EVM-051 但是、拥有更详细的文档或指导将非常有帮助、尤其是在 PCB 布局方面。
任何可以提供支持的指针、文档或联系方式都将非常感谢。
谢谢!
Adhis