This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C9T:TPS536C9T 的引脚连接和 PCB 布局

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C9T, TPS536C7EVM-051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566151/tps536c9t-pin-connection-and-pcb-layout-for-tps536c9t

器件型号:TPS536C9T
主题中讨论的其他器件: TPS536C7EVM-051CSD95565

工具/软件:

您好、

我正在使用构建评估板 TPS536C9T 对于十二相 TLVR 系统、同时包含电子负载和负载冲击以进行瞬态测试。 在查看数据表时、我找不到有关如何连接以下引脚的明确指导:

  1. 引脚 19 :SYNC / RESET#/ PIN_ALERT#/ PSYS_CRIT#

  2. 引脚 44 :ATSEN / BTSEN / ISYS_IN

数据表中的示例应用程序适用于 CPU 负载、这种情况下 CPU 和 TPS536C9T 存在通信。

此外、是否有关于的任何可用文档或应用手册 优秀布局实践 TPS536C9T? 目前、我正在参考中的布局 TPS536C7EVM-051 但是、拥有更详细的文档或指导将非常有帮助、尤其是在 PCB 布局方面。

任何可以提供支持的指针、文档或联系方式都将非常感谢。

谢谢!

Adhis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhis:

    对于 PIN 19、由于您不使用 CPU、因此您可以设置:

    -复位#:设置为上拉电阻

    对于引脚 44、您可以将其设置为未使用的导轨的温度引脚。

    我发现、这款控制器的一些良好布局实践包括:

    1.控制器和所有功率级之间保持至少 800mil 的距离

    2.在公共接地层上有控制器和功率级

    3.将  PWMx 布线保持在另一个安静的内层上 、使其远离 CSPx 或 VREF 差分对。

    连接到 VCC、VREF、VS_CSNIN 和 CSPIN 的旁路电容器 应靠近同一层上的控制器引脚放置

    5.对于电流源 IMON 功率级,尽量避免附近的任何噪声源

    希望这对您有所帮助、

    -will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的回答。

    我需要进一步澄清:

    1.对于引脚 19、您能详细说明如何设置为 RESET#:上拉电阻器吗? 在数据表中、引脚 19 连接到 75 欧姆和 VNN、但没有有关 VNN 是什么的更多信息。 我是否只需要将其连接到 10k Ω 和 3.3Vbias 即可使其复位#? 还是我需要其他东西?

    2.我只能使用一个单轨(12 相系统)来检测所有 DrMOS (CSD95565) 温度。 在这种情况下、我应该将引脚 44 连接到哪里?

    此致、

    Adhis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhis:

    1、可以将引脚 19 连接到 10kΩ 电阻器、将电阻器连接到 3.3V。 要使引脚复位#、可以在 Fusion Digital Power Designer 中选择该选项。

    2.由于您没有第二个导轨、因此该引脚可以直接接地。

    此致、

    -will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的及时答复。  

    我很清楚插针 44。

    关于引脚 19、由于我需要通过 Fusion Digital Power Designer 将引脚设置为 RESET#、哪些引脚应通过 TI USB 接口适配器连接到 PC? 目前、我只连接 SMB_DIO、SMB_CLK 和 SMB_ALERT#。

    此致、

    Adhis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adhis、

    除这 3 个引脚外、还应具有接地引脚。 确保所有 PMBus 线路都具有 3.3V 上拉电阻器、就像引脚 19 所做的那样。  总线上的所有器件都需要共享同一个 GND、包括我们的适配器(如果已连接)。 然后、除了上拉电压连接之外、PMBus 线路还应连接到每个器件 (DIO、CLK 和 ALERT)。

    此致、

    -will