This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:向输入端施加的电压超过指定输出时的器件行为

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567062/tps7a4501-sp-device-behavior-when-voltage-exceeding-the-specified-output-is-applied-to-the-input

器件型号:TPS7A4501-SP


工具/软件:

如果从外部电源将低于器件输入电压但高于输出设置的电压施加到器件的输出端子、该器件将如何行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否说明您所询问的条件? 标题和帖子似乎提出了相反的问题、因此我想确保我理解正确。

    谢谢、

    Sarah