工具/软件:
我们的一款产品中使用了 bq27541G1 电量监测计。 我们让电路板供应商对电池进行编程、并且一直在发现其中一些封装的 RSOC 问题。 在某些情况下、当我们的电池应该处于 25%左右时、我们的电池显示的是 100% RSOC。 在其他情况下、它们将从使用 25% RSOC 进行循环恢复、但随后很快下降至 0 或接近 0。 查看闪存设置(gg 文件)后发现没有任何问题、只有已知良好和故障在可变字段(校准常量,寿命数据等)之间存在唯一差异 使用 golden SREC 文件对每种类型的故障进行编程、两者之间的工作正常。 随附的是从已知良好状态提取的 SREC 文件以及每种故障类型之一。 我们无法了解 SREC 文件在从一个电池到另一个电池(恒定值)之间发生了什么变化。 是否有任何方法可以查看并指出可能导致故障模式的任何编程错误?e2e.ti.com/.../PulledFilesSCP0570117.zip