This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:bq27541G1

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568600/bq27531-g1-bq27541g1

器件型号:BQ27531-G1


工具/软件:

我们的一款产品中使用了 bq27541G1 电量监测计。 我们让电路板供应商对电池进行编程、并且一直在发现其中一些封装的 RSOC 问题。 在某些情况下、当我们的电池应该处于 25%左右时、我们的电池显示的是 100% RSOC。 在其他情况下、它们将从使用 25% RSOC 进行循环恢复、但随后很快下降至 0 或接近 0。 查看闪存设置(gg 文件)后发现没有任何问题、只有已知良好和故障在可变字段(校准常量,寿命数据等)之间存在唯一差异 使用 golden SREC 文件对每种类型的故障进行编程、两者之间的工作正常。 随附的是从已知良好状态提取的 SREC 文件以及每种故障类型之一。 我们无法了解 SREC 文件在从一个电池到另一个电池(恒定值)之间发生了什么变化。 是否有任何方法可以查看并指出可能导致故障模式的任何编程错误?e2e.ti.com/.../PulledFilesSCP0570117.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将在可能的情况下予以跟进。 在此期间、请附上相关的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附上.gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原电池已经过处理。 为其他三节电池拉 SREC、DF 和 gg、并将它们连接到 here.e2e.ti.com/.../Good-Battery.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在失败的情况下、CC Gain(和 CC Delta)不正确。 假设使用类似的检测电阻、这些数字必须处于相同的范围内。

    例如、0%故障情况:

    校准数据 CC 增益 0mOhm
    校准数据 CC 增量 0mOhm

    这将导致监测计测量 0mA 和 0mA 这显然是不正确的。 100%情况下的外观值也不正确。 请注意、电量监测计本身不会改变 CC 增益、这是一个静态参数、因此必须已在您的系统中以某种方式对其进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有弄错、则通过电流校准对此进行更新。 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、如果您执行单位校准(这是异常的)。 我建议校准 CC Gain 和 CC Delta 以获得感应电阻值的平均值、并在 Golden Image 中使用这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢你的帮助。 这可能有助于解决其他问题、因为我相信我们的供应商会按标幺值校准电压、温度和电流。