This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:我想设计用于 5S2P 电池的电量监测计 BQ34Z100PWR-R2

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568025/bq34z100-r2-i-want-to-design-the-fuel-gauge-bq34z100pwr-r2-for-5s2p-battery

部件号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756BQ34Z100

工具/软件:

你(们)好

我将使用 5S2P 转储包和独立充电器 IC BQ25756 与 BQ34Z100PWR-R2。  

我已经查看了数据表、EVM 原理图以供参考。 我仍然有几个疑问,如下所述:

  • 我是否需要根据 EVM BQ34Z100 提供警报配置? 还是可以保持未连接状态? 如果未给出、TS 引脚只需像 NTC 10K 那样连接并使用 REG25 供电。
  • 如何连接 BAT 引脚、因为我的电池是 5S2P? 我不想使用 LED 显示屏。 只需该电量监测计即可进行电池 SOC 监测。
  • 由于我不使用 SW1、VEN 无法向 Q4 FET 提供输入、因此 Q5 不会打开整个转换的网络、这种情况不会发生? 因此、我可以保持 BAT 引脚的 16.5K 电阻(通过 GND 拉取)和 3300pF 电容(连接到 GND)。 无需其他 MOSFET? 或者向我解释它将如何工作?
  • REGIN 引脚输入原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将在可能的情况下通过答复进行跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 EVM BQ34Z100、我是否需要提供警报配置? 还是可以保持未连接状态? 如果未给出、TS 引脚只需像 NTC 10K 那样连接并使用 REG25 供电。[/报价]

    如果您不会使用 ALERT 功能、则 HDQ 引脚可以是 GND。  

    没错

    如何连接 BAT 引脚、因为我的电池是 5S2P? 我不想使用 LED 显示屏。 只需使用该电量监测计进行电池 SOC 监测。[/报价]

    您需要将电池组顶部连接到 BAT+、底部连接到 BAT-。

    由于我不使用 SW1、VEN 无法向 Q4 FET 提供输入、因此 Q5 不会打开整个转换的网络、不会发生吗? 因此、我可以保持 BAT 引脚的 16.5K 电阻(通过 GND 拉取)和 3300pF 电容(连接到 GND)。 无需其他 MOSFET? 或者向我解释它将如何工作?
    [/quote]

    VEN 将导通 Q4、对这个问题我感到困惑、您能解释一下吗?

    REGIN 引脚输入原理图?

    REGIN 需要稳定的电源、连接到 REGIN 引脚的小电路用作 LDO。

    此致、

    Diego

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的反馈。

    您能否查看原理图并告诉我是否需要添加任何其他内容:

    LDO 部分、VBAT+为 21 至 15V(5 节串联电池)。

    检查 VEN、TS、BAT 引脚。 REGIN 为 3.3V。 注意:我在 MCU 侧添加了 4.7k 上拉电阻。

    期待您的评论!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我对原理图的关注点。

    1) TS 引脚连接错误、该引脚不需要连接到 GND、热敏电阻应连接到 TS 和寄存器 25。 参见 EVM

    2) 您需要在 i2c 线路上进行上拉,它们可能不在原理图上

    3) 在 VEN 引脚上、这是上拉至 reg25 和 1M 电阻的目的吗? 不需要这些电容器来驱动 VEN 引脚。

    下面的 EVM 原理图供参考。  

    采用 Impedance Track 的 bq34z100EVM 宽范围电池电量监测计(修订版 B)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、没有记下底部的上拉电阻器相关说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您发送编修。  

    如您所述、TS 引脚通过 10k NTC 连接到 REG25 右侧? 无需接地 10k 电阻器? 然后我将 DNP 它。 因为我不使用 ALERT 配置、所以无需添加任何额外的电路。

    VEN 引脚为输出驱动类型、当 REGIN 被提供时、该引脚可变为高电平、当不存在 REGIN 时、该引脚可变为低电平。 无需上拉电阻器和可选的 1M 下拉电阻器?  

    然后、我将 DNP 上拉至 REG25、下拉至 VEN 引脚、下拉至 TS 引脚中的 10K 电阻。 它能正确解决连接问题?

    需要您的相应回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如您提到的、TS 引脚通过 10k NTC 连接到 REG25 是正确的吗? 无需接地 10k 电阻器? 然后我将 DNP 它。 由于我不使用警报配置、因此无需添加任何额外电路。

    正确、在原理图上看起来很好

    [引述 userid=“436466" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568025/bq34z100-r2-i-want-to-design-the-fuel-gauge-bq34z100pwr-r2-for-5s2p-battery/6043200 ]VEN 引脚为输出驱动类型、当提供 REGIN 时可变为高电平、当不存在 REGIN 时可变为低电平。 无需上拉电阻器和可选的 1M 下拉电阻器?  [/报价]

    没错

    它将正确解决连接问题?

    抱歉、连接问题是什么? 我想我们只是检查原理图中的错误。

    此致、

    Diego