Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ34Z100
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756、 BQ34Z100
工具/软件:
你(们)好
我将使用 5S2P 转储包和独立充电器 IC BQ25756 与 BQ34Z100PWR-R2。
我已经查看了数据表、EVM 原理图以供参考。 我仍然有几个疑问,如下所述:
- 我是否需要根据 EVM BQ34Z100 提供警报配置? 还是可以保持未连接状态? 如果未给出、TS 引脚只需像 NTC 10K 那样连接并使用 REG25 供电。
- 如何连接 BAT 引脚、因为我的电池是 5S2P? 我不想使用 LED 显示屏。 只需该电量监测计即可进行电池 SOC 监测。
- 由于我不使用 SW1、VEN 无法向 Q4 FET 提供输入、因此 Q5 不会打开整个转换的网络、这种情况不会发生? 因此、我可以保持 BAT 引脚的 16.5K 电阻(通过 GND 拉取)和 3300pF 电容(连接到 GND)。 无需其他 MOSFET? 或者向我解释它将如何工作?
- REGIN 引脚输入原理图