This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66200:ORing 控制器 N 沟道

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66200, LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570000/lm66200-oring-controller-n-channel

器件型号:LM66200
主题中讨论的其他器件: LM7310

工具/软件:

您好:

我们在工程中使用了 LM66200、但现在我们计划将电路板的额定电流从 2A 增加到 3A。 我无法找到合适的解决方案。 请您推荐使用 ORing 控制器。

此致、

Nisha Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisha、

    您可以考虑使用 LM7310

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    我选择了 LM7310。 它只有一个输入通道。 由于尺寸限制、我不能使用两个负载开关 IC。

    此致、

    Nisha Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisha、

    在这种情况下、我们没有解决办法。

    此致、

    Shiven Dhir