Other Parts Discussed in Thread: LM66200, LM7310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66200主题中讨论的其他器件: LM7310
工具/软件:
您好:
我们在工程中使用了 LM66200、但现在我们计划将电路板的额定电流从 2A 增加到 3A。 我无法找到合适的解决方案。 请您推荐使用 ORing 控制器。
此致、
Nisha Yadav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.