Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我有一个 BQ76952EVM 板通过 SPI 与外部 MCU 板通信。 这主要按预期工作、我可以读取电芯电压、温度等、完全正常。
唯一的例外是通过 DASTATUS6()-子命令累积的电荷。 累积电荷的整数部分读数为 0xffff8001、小数部分读数为 0x7ffffff。 小数部分符合预期、但我期望整数部分为零或非常接近它。 累积的时间确实会正确增加。 我已使用逻辑分析仪验证、这确实是从 BQ 器件返回的数据。
启动器件后、我根据需要发出 RESET_PASSQ ()-TH命令、根据我的理解、它应该会将累积电荷计数器复位为 0。 据我所知、没有警报或永久故障处于活动状态、所有其他指标似乎都正常工作。 我已经尝试了常用配置(SPI 配置除外)、但结果是相同的。
任何提示都将非常感谢。