This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:累积电荷值无效

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568511/bq76952-invalid-accumulated-charge-values

器件型号:BQ76952
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我有一个 BQ76952EVM 板通过 SPI 与外部 MCU 板通信。 这主要按预期工作、我可以读取电芯电压、温度等、完全正常。

唯一的例外是通过 DASTATUS6()-子命令累积的电荷。 累积电荷的整数部分读数为 0xffff8001、小数部分读数为 0x7ffffff。 小数部分符合预期、但我期望整数部分为零或非常接近它。 累积的时间确实会正确增加。 我已使用逻辑分析仪验证、这确实是从 BQ 器件返回的数据。

启动器件后、我根据需要发出 RESET_PASSQ ()-TH命令、根据我的理解、它应该会将累积电荷计数器复位为 0。 据我所知、没有警报或永久故障处于活动状态、所有其他指标似乎都正常工作。 我已经尝试了常用配置(SPI 配置除外)、但结果是相同的。

任何提示都将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我尚未解决此问题。 我附加了逻辑分析仪捕获结果。 在这个特定的捕获中、我在写入命令地址和读取数据之间增加了 15ms 的延迟、因为我注意到这是 BQStudio 乘以该命令的方式。 遗憾的是、这未能解决问题。

    可以使用 Salae Logic 2 读取捕获结果。

    e2e.ti.com/.../BQ_5F00_DASTATUS6_5F00_CAPTURE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于将来遇到此问题的人:我通过在重置 BQ 芯片后等待超过 250 毫秒,然后再发送 reset_PASSQ () 命令来解决此问题。 如果重置后发送得太快、reset_PASSQ () 命令似乎会被静默忽略。