This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:原理图审阅和元件建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ644A2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568781/lmq644a2-q1-schematic-review-and-component-suggestion

器件型号:LMQ644A2-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 LMQ644A2-Q1 降压转换器为每个转换器实现 1.1V 直流和 2.5V 直流输出电压、输入电压为 24V 直流。 但现在输出电压,这些稳压器在 PCB 测试点上产生 2V 而不是 1.1%,而是 4.2V 而不是 2.5V 电压,即使转换器与 PCB 上的其他组件隔离后也是如此。 此外、输出电压也有足够的波动。

1.请帮助我找到导致此输出更改的可能问题。

2、建议使用合适的可更换无源组件,以实现 1.1V DC 和 2.5V DC 的所需输出。现在我只能更换具有不同值的组件,因为所提供原理图的布线和 PCB 制造已经完成。

请找到随附的原理图。

谢谢你。


e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Review_5F00_1V1_5F00_2V5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的查询!

    我们会尽快回复您。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    以下是您提供的原理图的一些注释。

    对于 1.1V、12A 原理图:

    仅考虑将 C134 至 C140 作为输出电容器(阐明了该部分)

    1) CFF 电容器 (C133) 的连接错误,它应该在 R70 之间,没有接地。
    2) 相位裕度严重错误,因为它即将出现负值,所以系统不稳定。
    3) 将 R75 (Rcomp) 更改为 1k Ω。
    4) 将输出电容增加到 356uF 以上

    对于 2.5V、12A 原理图:

    1) CFF 电容器 (C168) 的连接错误、它应该在 R77 两端并且未接地。
    2) 相位裕度在 60 度以上,所以它是稳定的。

    连接两个填充的快速计算器以供参考。

    e2e.ti.com/.../LM_2800_Q_2900_64480_5F00_A0_5F00_A2_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_BEL_5F00_2.5Vcase.xlsm

    e2e.ti.com/.../LM_2800_Q_2900_64480_5F00_A0_5F00_A2_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_BEL_5F00_1.1Vcase.xlsm

    请进行这些更改并共享数据。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的快速答复。

    对于 1.1V、12A 原理图、我将总输出电容保持为 654uF(请考虑所有电容器 C134 至 C140 和 C147 至 C157) 。

    先生、由于 PCB 已经按照这些原理图制造(在其他一些主题中建议)、因此我们现在无法更改 CFF 电容器连接。

    请在下面找到之前讨论的链接以供参考:

     关于:LM64460-Q1:LM64460-Q1 的原理图设计审查

     LMQ644A2-Q1:设计支持

    将两个电源网与 PCB 上的其余电路隔离后、我们得到的是 1.2V 而不是 1.1V(根据您的建议,R75 替换为 1k Ω)以及 3V 而不是 2.5V。

    为了解决输出电压的这种变化、我们是否可以根据  数据表中提供的公式(链接如下第 17 页)更改 Rfbb 值 (1.1V/12A 时为 R71、2.5V/12A 时为 R78) 来获得所需的精确直流输出、同时保持 Rfbt 与 100K 相同、但公式中的 Vout 值为 1V、而不是 1.1V 和 2V?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmq644a2-q1.pdf?ts =1758703507533&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMQ644A2-Q1 、

    否则、请建议进行可能的更改、以获得相应电路所需的 1.1V 和 2.5V 稳定直流输出、因为这些电源网将连接到 Cyclone V FPGA 内核电压引脚和电源引脚、而这些电源网可能无法承受电压变化。

    谢谢。此致、

    Avishek Shaw。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    对于 1.1V 情况、如果 Cout 为 654uF、则将 R75 更改为 3k Ω 以获得 70 度的 PM、从而实现稳定运行。

    另外、在 1.1V 情况下、由于所看到的输出为 1.2V、这可能是反馈梯电阻的容差所致。

    那么、您可以在此处相应地更改 Rfbb 以获得 1.1V 电压。 (首先,更改 R75 并查看输出电压,然后根据需要调整反馈梯。)

    但在 2.5V 的情况下、输入 3V 是不寻常的。 您能否将 R82 更改为 5K Ω 以获得 70 度的 PM、从而实现稳定运行。

    在上述变化后、您能否在 2.5V 的情况下捕获和发送开关节点和 Vout 波形?  

    此外、还有几个问题:

    1) 您是否直接跨反馈梯测量 Vout? 如果没有、您可以测量它并在两种情况下发送?

    2) 您测量的负载条件是什么? 您能否在空载、某些负载(如 1A/2A)下测量它?

    3) 输入和输出电容的额定电压是多少?

    请执行建议的更改并分享结果。

    我们可以从这里进行分析。

    谢谢。此致、

    南迪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    另请参阅以下情况:

    在这里、由于引线电阻、开关节点处的电压为 1.2V、而由电阻梯在负载上调节的电压为 1.1V。

    因此、无论连接了反馈电阻梯的何处、该点的电压都将调节到所需的电平。

    此外、如果我们考虑其他变化、例如电阻容差、反馈节点处拾取的噪声等、那么这种失配可能会进一步增加。

    因此、这取决于您测量 Vout 的位置和电阻梯的连接位置。

    另外、您能否检查输出电压不匹配随负载的行为(就像其线性增加一样)?

    因此、如果可能、也请共用布局布线。

    通过分析所有这些问题、我们可以更好地了解潜在问题。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    是否有任何关于输出电压的更新?

    谢谢。此致、

    南迪。