工具/软件:
尊敬的团队:
我使用 LMQ644A2-Q1 降压转换器为每个转换器实现 1.1V 直流和 2.5V 直流输出电压、输入电压为 24V 直流。 但现在输出电压,这些稳压器在 PCB 测试点上产生 2V 而不是 1.1%,而是 4.2V 而不是 2.5V 电压,即使转换器与 PCB 上的其他组件隔离后也是如此。 此外、输出电压也有足够的波动。
1.请帮助我找到导致此输出更改的可能问题。
2、建议使用合适的可更换无源组件,以实现 1.1V DC 和 2.5V DC 的所需输出。现在我只能更换具有不同值的组件,因为所提供原理图的布线和 PCB 制造已经完成。
请找到随附的原理图。
谢谢你。