Other Parts Discussed in Thread: LM5171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5171EVM-BIDIR主题:LM5171 中讨论的其他器件
工具/软件:
LM5171 的实际 I2C 地址是多少?
电气特性部分建议使用 0x20、而第 6.1.1 节建议使用器件配置 (CFG) 和 I2C 地址 状态 0x00。
我只能使用 0x00 与此处的 EVM 进行通信、表明该线程中的人员(LM5171:LM5171 I2C STATUS 寄存器不匹配) 正在获取对地址 0x20 的响应。
我缺少什么吗? 此外、0x00 是保留地址(通用广播?)
![]()