This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171EVM-BIDIR:数据表中有错误。 I2C 地址?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569777/lm5171evm-bidir-error-in-datasheet-re-i2c-addresses

器件型号:LM5171EVM-BIDIR
主题:LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

LM5171 的实际 I2C 地址是多少?

电气特性部分建议使用 0x20、而第 6.1.1 节建议使用器件配置 (CFG) 和 I2C 地址 状态 0x00。

我只能使用 0x00 与此处的 EVM 进行通信、表明该线程中的人员(LM5171:LM5171 I2C STATUS 寄存器不匹配)  正在获取对地址 0x20 的响应。

我缺少什么吗? 此外、0x00 是保留地址(通用广播?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum。

    我想您使用的是旧 EVM。 我们在原型中使用了 0x00。

    新地址从 0x20 开始。 我们正在更新数据表。

    此致、
    Feng