Other Parts Discussed in Thread: TPS552892
工具/软件:
12VDC 至 5.5VDC。 4A.
我遇到的问题是芯片在空载的情况下会变得非常热。
我使用 100uf x 2 GRM32ER61A107ME20L 陶瓷电容器。
在 10m 欧姆电流电阻器之后、我还有一个 100uF 的 GRM32ER61A107ME20L
原理图中的 COMP 会在输出端产生振荡。 1V 振幅的高纹波。
我将 COMP 元件更改为 6.8K、15nF、60pF、获得更低的输出纹波、但芯片温度可达 100°C。




2 层板的背面。