This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892 审查

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567058/tps552892-review

器件型号:TPS552892


工具/软件:

12VDC 至 5.5VDC。 4A.  

我遇到的问题是芯片在空载的情况下会变得非常热。  

我使用 100uf x 2 GRM32ER61A107ME20L 陶瓷电容器。  

在 10m 欧姆电流电阻器之后、我还有一个 100uF 的  GRM32ER61A107ME20L  

原理图中的 COMP 会在输出端产生振荡。 1V 振幅的高纹波。  

我将 COMP 元件更改为 6.8K、15nF、60pF、获得更低的输出纹波、但芯片温度可达 100°C。  

e2e.ti.com/.../1651.pwr.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    原理图看起来没有明显的问题。 您能分享一下布局来看看是否有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否可以看到、我使用了曲线轨迹、不确定是否有作用?

    上次发布的是 45 度角的直线。 没有这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     2 层板的背面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    布局没有大问题。 我看到您说过 IC 温度会达到 100°C、所以我想您有一个热像仪、您可以看到其他部件是否发热?

    并请测量 SW1、SW2、IL、Vout 波形、以供进一步分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在已解决散热问题。  

    TPS552892 的一个(标签 A)电压输出在 v2.5 到 6V 之间变化 、VIN=5.5、并连接到另一个  具有固定 5.5vdc 的 TPS552892(标签 B)。 TEC 电阻器。  

    当  A 输出接近 5.5V 时,纹波噪声在 Vout 处变得非常高。  我尝试将补偿中的 R 从 5k 更改为 30K、 没有找到能够提供小纹波的位置。  

    绿色为 5.5V 固定值、黄色在 2.5V 至 6V 之间变化。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您当前的问题是什么? 您显示的波形很奇怪、我不知道它是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压上会出现大量纹波。 我不知道为什么? 如何诊断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    请在一个屏幕中显示 SW1、SW2、Vout 波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个  TPS552892  提供 5.5V 直流电 压、另一个 TPS552892 从其提供 2V 至 6V 的可变电压。 我认为问题在于芯片从降压转换为升压或从降压转换为升压时、开始休眠。 我会搜索另一种解决方案来进行探测、是否有一个转换器可以在 2-6V 输出电压下灌入 4A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能逐个调试电路吗? 我的意思是、您禁用第二个阶段、看看第一个阶段是否稳定、然后禁用第一个阶段、看看第二个阶段是否稳定。 最后、这两个阶段都起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个本身是稳定的。  

    当 Vout2 接近 Vout1 或 Vout1 的神圣值时、会发生振荡。 它可以或多或少一些。  当它们相隔超过 1V 时、振荡不是、也不是非常小或可接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    如果您为第二级连接一个外部 5.5V 直流电源、它是否会不稳定?