Other Parts Discussed in Thread: UCC27611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27611工具/软件:
尊敬的团队:
我想确认 UCC27611 的输出电压幅度。
OUTH 的高电压由 VREF 产生、对吧?

不过、电气特性显示 VOH 为 VDD - 0.05V (min)“? 应该是“VREF - 0.05V (min)“、对吧?

VREF ISCC 为–75mA(典型值)。 但由于 VREF 去耦电容器、它可以提供 OUTH ISRC –4A 电流、对吗?
VREF 去耦电容器的最小电容是多少?
此致、
二宫幸史