主题中讨论的其他器件: LM73606
工具/软件:
尊敬的 TI:
我一直根据应用手册 SNVAA76 — 具有的抗辐射反相降压/升压转换器、使用 TPS7H4010-SEP 开发反相降压/升压转换器
TPS7H4010-SEP。 我使用的是 LM73606 原型板。
配置(如下所示)基于应用手册中的 12V/–12V 配置、将其修改为在 15V/–15V 条件下工作。

注意:未组装 R5、并且器件列表中不包括器件。
请注意、此设计中的 UVLO 似乎不起作用、我已经纠正了此问题、现在移除了 R9 (10k) 电阻器、上拉 EN 引脚。
问题
一般来说、我想说目前有两个问题:
1.开关频率似乎与 RT 值不对应。 它看起来是可变的、具体取决于负载、而不是一致的。
2.输出电压“下降“(因为它是负的它实际上增加,但你得到点)增加负载。
输出电压与输出电流间的关系
第一个验证步骤是简单地为不同负载场景绘制输出电压。 我将使用可编程负载加载电路 恒定的电阻 消耗量。

在实验中、尝试弄清楚我注意到的开关频率情况、如果 RT 保持未连接状态、则器件运行得更好、但是在 SW 节点上观察到的实际开关频率似乎没有任何显著变化。
开关节点测量
为了评估问题、我对开关节点 SW (L1 的引脚 1) 进行了测量。 需要注意的是、对于这些测量、输出电压本身实际上非常稳定(最后一个测量值除外)。 不是很值 我查看了应用手册中的 12V/–12V 设计图、此 IBB 设计的行为似乎不同。 事实证明、调试很困难、因为常规数据表中的许多语句似乎对此 IBB 配置无效。
无负载 — 输出= 15.2V
请参阅下面在相同空载条件下的两个测量值。 脉冲之间的时序似乎波动。 我认为这是合理的、因为该器件 在自动模式下运行、仅在需要时进行开关。 请注意、纯粹从开关的方波部分来看、这里的“Switching Frequency“似乎为~ 2MHz、而根据 RT 设置 (39k)、该值应该为 1MHz。


1K 负载 — 输出= 15.17V
我以这作为基准、这是一个“轻负载“、行为似乎符合我对 自动 模式的期望。 
50R 负载 — 输出= 15.01V
在 50R 负载下、输出电压已降至 15.01V。此处的电流为~μ A 300mA。 查看 I 下面的开关节点会发现、尽管输出电压已经下降 200mV、但器件在大约 50%的时间内仍然处于空闲状态。 (我的假设是,当这些正弦振荡出现时会发生这种情况,也许它们的存在是我的整个问题,但我无法找出它们存在的原因)此外、这里的开关频率(纯粹从方波看)看起来~ 1MHz。

10R 负载 — 输出= 14.4V
此处的电流为~ 1.4A。 这里下降了大约 600mV、开关频率看起来为 500kHz、仍然存在一些“关断时间“。 观察到的另一种效应是、当节点位于其最低点时、SW 节点中出现短峰值。 最后、即使无法达到输出电压、仍然似乎仍有一些“非开关“时间。

5R 负载 — 输出= 9.22V
这是器件似乎完全丢失的地方。 此输出电压不再稳定、SW 节点似乎到处都是。 我仍然被我之前提到的那些“峰值“迷住了、我首先想到的是可能会有一些内部过流保护功能启动、但其迟滞在 46ms 左右、时间太长了。

它的格式
一些其他的 invo 可能会帮助:
1.电感器的饱和电流为 5.6A,我相信这可能是问题的一部分,我会试图找到一个更高额定值的电感器。
2.我已经尝试将 RT 电阻器连接到 GND 而不是输出电压,以及使用电位器代替它。 通过 RT 连接到 GND、无论值如何、开关频率看起来都完全不受影响。 对于 RT 至输出电压 (N15V)、至少它看起来会起“某种作用“、但并不符合人们的预期。