Other Parts Discussed in Thread: TPS26750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS26750工具/软件:
尊敬的 TI 工程团队:
关于 TPS26750 的使用、我有两个问题:
- 要使配置集以 48V/5A 运行 、需要写入 EEPROM 的配置文件的典型大小是多少?
- 将配置写入 EEPROM 后、是否仍然需要在评估板上使用 MCU、或者是否可以省略正常运行?
感谢您的支持。
此致、
大冢敦史